This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:未驱动 MOSFET

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589070/sm72295-mosfet-not-driven

器件型号:SM72295
主题中讨论的其他器件: TIDA-00120

您好!

 我将 SM72295用于太阳能 MPPT 充电器。 我们的参考来自 TI 参考设计 TIDA-00120。

 问题是没有 MOSFET 获得驱动脉冲。 LOA 和 LOB 为0V、HOA 和 HOB 约为12V、即 HSA 和 HSB 电势。

 请帮助我找出我可能会犯的错误点。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    感谢您选择 TI。 我是一名系统工程师 、我将尝试帮助您解决此问题。

    我可以获取您的原理图吗?

    我确信您必须检查过它、但请确保没有任何保护措施可以启动、并且满足所有阈值要求。 所有放大器输入是输出都需要正确端接。

    如果您不是按原样使用 TIDA 设计、请您分享差异吗?

    让我们从这一点开始,努力找到解决办法。

    此致、

    Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ritesh:
    感谢您的快速响应。
    我注意到我们使用的内置 C 标记了 S72295而非 SM72295、并在上面添加了 TI 商标。 我们从 Mouser 订购了 SM72295样片。 我怀疑我们可能收到了错误的器件。
    您能不能告诉我原始 SM72295是否具有 TI 标记?
    我正在附加 I.C 图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ammar、

    我是 Ritesh 的同事。 对于 SM72295、标记"S72295"是正确的。 有时、我们需要从标记中删除一些字符、以便将其放入封装中。 您似乎拥有正确的器件。

    您是否有机会将 Ritesh 请求的上述信息汇总在一起?

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MOSFET.pdfe2e.ti.com/.../4747.MOSFET.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Deniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ritesh:
    请对其进行交叉检查。 如果需要任何修改、请告知我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aamar:

    感谢您的耐心等待。 我注意到引脚5、即 AGND 引脚、保持开路。 它必须连接到模拟接地。
    此外、通常未使用的输入引脚也应接地。
    您是否检查了所有偏置电源是否均高于其各自的阈值。
    您是否还检查了所有输入是否都高于其各自的阈值。
    由于涉及自举电源、低侧输出必须首先为自举电容器充电、以便高侧偏置可用于开启高侧输出。
    您是否还检查了引脚15以查看它是否处于 OVP 模式?
    检查引脚16上的电压、确保电压低于关断电压。
    原理图的其余部分看起来正常。
    让我们尝试这些、然后我们继续。 最可能的情况是、接地引脚5应该可以解决该问题。

    此致、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ritesh、
    在测试之前、我们已将 PIN5接地更正为接地。 我们已断开 R43以避免 OVP 关断、但它仍然无法正常工作。
    其他原因可能是什么?
    谢谢、此致
    Ammar Shamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ammar:
    如果是这种情况、我怀疑一个或多个阈值未被满足。
    您是否查看了所有引脚的电压?
    同时、让我咨询我们的设计团队、看看他们是否知道驾驶员不能正常工作有什么特别之处。
    此致、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritesh、

     I.C 开始工作、我们使用占空比为80%的20kHz PWM 对其进行了测试。在我们将 PWM 频率增加到50kHz 后、S72995会变热、并在工作后的5分钟内停止工作。 我们更换了内径 C、第二个内径也发生了同样的情况

    请让我知道 我可能会犯的一些可疑的错误。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ammar:

    好极了。 我是否可以知道是什么阻止它生成输出?
    关于 IC 变热、我是否知道您使用的原理图和功率 MOFET、因为这篇文章没有该信息。
    您提到过、5分钟后 IC 停止工作。 如果您要回收电源或让其冷却、它是否会再次开始工作?
    如果没有、您是否发现哪些引脚损坏?
    在25°C 的环境温度下、IC 应处理大约1.6W 的功率、而不会因数据表中提到的热阻抗而出现任何问题。
    您是否使用同一电源提供 VDD 和 VCC?
    您是否尝试更改 VCC?
    让我们来看看这些细节、然后我们可以继续。

    此致、
    Ritesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ritesh:
    现在、内径 C 正在工作、PCB 中有一些。
    现在问题是 SM72295内径 C 在一段时间后损坏。 我们已经损坏了5-6个 I.cs。它在运行1-2天之后有时会在5分钟内损坏。 我们使用的是 TI 太阳能 MPPT 参考设计
    TIDA-00120作为硬件参考。 请帮助我们解决该问题。 如果有任何 TI/TI 供应商在德里为我们提供支持、这将大有帮助。
    谢谢