This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:适用于高电压应用

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586858/lm74670-q1-for-high-voltage-application

器件型号:LM74670-Q1

大家好、  

美好的一天!  

我有一位客户目前正在查看线性技术的 LTC4359、并要求我们自己的智能二极管控制器。 我看到我们有 LM74760-Q1、发现这是我们与 LT 器件竞争的解决方案。 不过、客户想知道我们是否有办法将我们的解决方案用于400V-450V 应用、因为 LT 为他们提供了一种将器件用于更高电压的方法。 我想知道我们的器件是否也具有能力。  

非常期待您的反馈!  

谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alfred、

    LM74670目前不能正常工作的应用。 查看通过电子邮件发送给您的 LM5050 ppt。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、四个 LM74670 不能用于整流115VAC?

    即使 MOSFET 的额定值是如此?

    由于接地是浮动的、因此最大电压额定值的整个概念令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    没错、浮接地确实会使事情变得混乱。

    遗憾的是、LM74670不是针对115VAC 整流而设计的。 当其接地引脚悬空时、阴极至阳极引脚之间仍存在42V 脉冲/45V 连续电压的差分 ABS_MAX 额定电压。

    因此、当对115VAC 信号进行整流时、即使在桥式整流器和两个控制器中使用时具有完美的电压共享、我猜您仍然可以在阴极到阳极之间具有115V/2=57.5V 的电压、并损坏 LM74670。

    谢谢、
    Alex