This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:mcui 是如何为器件?的最小压降电压的

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590397/tps54228-how-mucu-is-the-min-dropout-voltage-of-the-device

器件型号:TPS54228

我的客户使用 tps54228设计直流至直流电源; 通常,μ V 输入电压范围为1.5~18V、输出电压范围为0.76V~7V;当我设置 Vout=5V 时;最小输入电压是多少?

现在、我客户的项目问题就像这样:Vout=5V、当 VIN<6.5v 时、Vout 不正常、Vout 约为4.8V。输入电压越低、输出电压越低。

因此、我想知道 VIN-Vout 的最小值(就像 LDO 的压降一样);

就 I kown、vo=VIN*Duty 而言、tps54228的最大占空比为90%。因此、当 vo=5V 时、最小输入电压应为5/0.9≈5.6v;、谁能告诉我为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cickey、

    很抱歉耽误你的回答。 对于 TPS54228、最短关断时间为260ns、开关频率为700kHz。在这种情况下、考虑到硅片差异、温度和高侧 FET 上的压降、最大占空比为82%。 对于5V 输出、最小输入电压为6.25V。 请尝试应用高于6.25V 的输入电压、并为正常输出留出一些余量。  

    最棒的

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anthony Lang:
    感谢您的回复,我知道原因并建议客户更换另一个芯片;
    非常感谢。

    此致

    Cickey。