This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR16006:如何使用微控制器将 IC 的输出电压从3V 更改为7V。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585928/webench-tools-lmr16006-how-to-vary-output-voltage-of-the-ic-from-3v-to-7v-using-micro-controller

器件型号:LMR16006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想通过在任何微控制器的引脚"FB"上提供模拟电压、将 LMR16006 IC 的输出从3V 更改为7V。

它能正常工作吗??

如果是,那么我必须在 LMR16006的引脚"FB"上提供什么模拟电压??

谢谢、此致

直流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhanraj、

    要通过 LMR16006功能齐全的转换器上的额外模拟电压源调节稳压输出电压、您可以在 FB 引脚和外部电压源之间连接一个电阻器。

    输出电压将由原始输出电压感应电路和外部电压源共同决定。

    由于此结构中的 FB 电压将由输出电压和外部电压源决定、因此您需要使用叠加原理来计算外部电压和输出电压之间的关系。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    目前、我已修复3.3V 输出的电路、其中 R1=3.32K、R2=1K
    我想将稳压输出从1V 调节到9V。
    请告诉我以下几点-
    1) 1)额外模拟源的范围
    2) FB 引脚和外部电压源之间的电阻值。 以实现上述变化。

    此致
    直流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是您可以在结尾处尝试的参考电路。

    ---- Ambreesh