This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260-Q1:热依赖补偿电路参数

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590310/tps54260-q1-thermal-dependence-on-compensation-circuit-parameters

器件型号:TPS54260-Q1

尊敬的先生。

我的客户现在正在针对其系统评估 TPS54260-Q1。

目前,他们提出的问题如下:

数据表中定义了与补偿电路相关的重要参数。

例如"GMPs"、"gme"、"Ro"、"Co"、"BW"。

哪一个 对所有这些器件都具有热依赖性?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    GMea 是误差放大器的跨导 ,它会随温度的变化而变化,数据表中提供了这些数据。

    电流模式降压转换器的功率级增益为  

    其中 GMPs=1/AVC,现在从公式中可以看出,GMP 依赖于内部电流感应电阻器,并且会随温度变化。 我们没有关于 GMP 温度变化的数据。

    BW 和开环增益也 是 EA 特性,它会随温度的变化而变化。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambreesh-San。

    非常感谢您的支持。

    现在、客户面临输出纹波问题、因此他们提供了验证
    结果、包括原理图。

    是否可以让我知道您的私人电子邮件地址?
    我可以通过它为您提供该信息。 我期待您的帮助。

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我已在您的电子邮件地址上向您发送消息,并正在关闭此主题。

    ----阿姆布雷什