This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我希望电源解决方案的输入电压为15~28VDC、输出电压为28VDC、最大功率输出为800W

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590610/i-want-a-power-supply-solution-with-the-input-voltage-15-28vdc-output-voltage-28vdc-and-max-power-output-800w

主题中讨论的其他器件:LM5045UCC28180

尊敬的 TI 专家,

我希望电源解决方案的输入电压为15~28VDC、输出电压为28VDC、最大功率输出为800W。
请帮我们推荐。非常感谢!

此致

Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    感谢您关注 TI。 我已要求我们的一位工程师向您推荐解决方案。 您很快就会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry

    我建议您选择 LM5045、这是一款硬开关全桥控制器。 有关详细信息、请参阅以下链接。
    www.ti.com/.../snva468c.pdf

    此外、如果输出电压始终高于输入电压、升压拓扑也适合您的应用。 我建议使用 UCC28180来控制升压。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的云生:

    非常感谢您的帮助! 您的建议对我很有帮助!