This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:BQ24765

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765, BQ24765EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588656/bq24765-bq24765

器件型号:BQ24765

电池充电器 IC 产品选择页面显示了 BQ24765与2至4节锂电池搭配使用。  数据表还指示了相同的2至4节电池标准。 器件描述显示电池充电最小电压为1.024伏。  这似乎表明 BQ24765也可以设置为为为1节锂电池充电。  此外、在 BQ24765EVM 用户指南第1页的底部、我看到 EVM 特性包括用户可选的1节、2节、3节和4节电池。  

BQ24765是否可用于控制数据表中1节锂电池以及2至4节锂电池的充电?

DPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24765不适合1节锂离子电池。 短路保护为3.6V 和2.5V 电平。
    当电池电压较低时、bq24765包含折返电流限制。 如果电池电压小于3.6V 但高于2.5V、则任何高于3A 的充电电流限值都将钳位在3A。如果电池电压低于2.5V、则充电电流设置为220mA、直到该电压上升到2.7V 以上