This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:采用12V 输入电压、12V 输出电压和12V 主电池的配置(现在使用 EVM 进行测试)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588609/bq24780s-configuration-now-testing-with-evm-with-12vin-12vout-and-12v-lead-battery

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

您好!

我正在测试 BQ24780S EVM 并查看数据表、数据表看起来好像能够做到这一点、但我无法获得任何良好的结果...

我已经更改了 ACDET 的电阻分压器、以便在输入端使用12V 电压获得2.5V 电压、但这还不够... ACOK 还需要 VCC>BAT、因此我认为使用12V 输入电压和12V 电池无法获得12V 输出电压。 但是、或许有一种方法可以解决这种问题、比如将电池更改为9V 电池、问题是我无法在输出端获得12V 电压、只有当 Vin 关闭时才获得 Vin 或 Vbat 电压。 看起来没有转换器正在运行、但充电抑制(0x12[0])为0、并且加载了 ChargeCurrent (0x14)、ChargeVoltage (0x15)和 Inputent (0x3F)。

可以帮帮我吗?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 bq24780S 是一款降压充电器。 输入电压必须高于输出电压。 因此、您无法使用12V 电源为12V 电池充电。 但是、您可以为9V 电池充电。

    现在、现在是时候为12V 电源提供解决方案来为12V 电池充电了。 TI 刚刚发布了 bq25703A 降压/升压充电器。 它可以满足您的要求。