This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25570EVM-206:电路板 PSpice 模型

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25570EVM-206, BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585997/tina-spice-bq25570evm-206-circuit-board-pspice-model

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:TINA-TIBQ25570

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我们正在使用 bq25570EVM-206模块执行一个项目。

是否可以接收整个板的 pspice 模块。 我们找到了 bq25570芯片的 pspice 模块。

谢谢你。

此致

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    很抱歉耽误你的时间。 如果有 PSPICE 模式、ITL 将位于 EVM 的产品文件夹中。

    www.ti.com/.../BQ25570EVM-206

    它看起来不像那里有一个。 您将需要添加到 bq25570的模型以匹配 EVM。

    您也可以在此处查看:

    webench.ti.com/.../


    此致、

    Joe