This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:为什么 BQ25890充电电流始终低于1A

Guru**** 2561640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585901/bq25890-why-bq25890-charge-current-is-always-below-1a

器件型号:BQ25890

我使用 R=220来限制电路板上的电流、因此 IlimtA=355/220=1.6A。

而 IlimtB 在 REG00中配置。  

电流限制是 IlimtA 和 IlimitB 的最小值。

bq25890自动执行电压握手。  在我的测试中、我只读取 REG00、从不写入。

使用 万用表测量电流、如下所示(仅切断 VBUS 线并将其放入万用表)。

我没有使用任何 USB 电流监控器、因为它们可能支持 QC2.0\QC3.0\BC1.2 、这会干扰测试。

   

我使用2000mAh 1C 电池。 首先、电池电量耗尽、并在测试之前用500mA 电流充电20分钟、以确保电池不在预充电或恒压部分。

未写入 REG、因此 默认情况下 HVDCP_EN 和 MAXC_EN 都启用。

以下是我的测试结果:

情况

1

2.

3.

4.

5.

6.

5V 电源

iPad 2.1A 充电器

iPhone6 1A 充电器

(__LW_AT__繁体中文)

iPhone6 1A 充电器(欧洲)

台式电源3A,D+D-短接

台式电源3A,、D+D-开路

笔记本电脑 Type C USB

实际流向电路板的电流

0.55A

0.41A

0.45A

795mA

472mA

0.46A

我认为 IlimtB 应该是

无标准

2.1a.

无标准

1A

无标准

1A

DCP

3.25A

 

SDP

500mA

SDP

500mA

从 REG00读取的实际 IlimitB

REG00=104

2.1a.

REG00=127

3.25A

REG00=72

500mA

REG00=127

3.25A

Re G00=72

500mA

Re G00=72

500mA

问题1. 在案例1、CASE2和 CASE4中、Ilimit B 为2.1A、3.25A 和3.25A、为什么电流永远不会达到1.6A? (我已经检查过、当 IlimtA=1.6A 时、电路板上的 R 为220。)

问题2. MaxCharge 与 QC2.0?兼容

问题3. MaxCharge 与 Apple 电压范围?兼容

请帮助!

谢谢你。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    关于 Q1、ILIM 引脚上的电阻器仅钳制输入电流限制。 例如、在案例4中、D+/D-检测设置 IINLIM=3.25A、电阻器会将该值钳位到1.6A、但在案例3中、IINLIM=500mA、最大输入电流为500mA。 该充电器还有两个可限制输入电流的特性:VINDPM 和 ICO。 VINDPM 监控输入电压、如果电压下降到 VINDPM 阈值、例如、由于输入电源到充电器的高阻性连接(例如、您的带式连接和万用表)、充电器会自动降低充电电流、以防止更多的输入电压下降。 然后、ICO 环路将重置输入电流限制、以防止未来的压降、并在寄存器13中报告新的输入电流限制值。 在尽可能靠近充电器 VBUS 和 GND 引脚的位置测得的电压是多少?

    关于 Q2和 Q3、为了实现快速充电、需要具有 USB 兼容性(5V)的高电压(9V/12V)适配器。 TI 通常将此类适配器称为 HVDCP (高压专用充电端口)。 有几家公司拥有实现这一目标的专有握手机制。 但是、这些握手不是行业标准、因此 TI 不声明兼容性。 QC2.0/3.0是一种使用 D+/D-握手的方法、而 MediaTek PumpExpress 是另一种方法。 这些适配器都具有一个接口芯片、例如 CHY100 (电源集成)和 iW62x (iWatt)、用于处理协议。 从市场的角度来看、许多系统供应商都支持这种类型的适配器、并具有自己的命名、例如自适应快速充电(Samsung)、Turbo 充电(Motorola)、升压主设备(Asus)。 由于有如此多的不同命名、我们没有任何行业标准来要求兼容性。 TI 已经测试并确认 bq2589x 可以通过这些接口芯片支持 HVDCP、这些接口芯片包括 MediaTek PumpExpress 或 QC2.0支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

         非常感谢您的回复!

         问题1. 情况4.  

         bq25890的 PIN1上的 VBUS 为4.54V、线和 PCB 线的压降很大、大约为0.46V。

         我认为您是对的、VINDPM 和 ICO 会限制电流。

         因此、我将电源上的电压提高到5.5V、并在 bq25890的 PIN1上获得5.05V。

         我使用电量耗尽的电池。

         最初的电流为235mA、可能在预充电部分。

         几分钟后、电流上升到780mA、永远不会上升到1A。

         我仍然不知道为什么电流不能升至1A 或1.6A。

         需要你的帮助! 谢谢你。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    BAT 引脚上的电压是多少?  如果从 BAT 到电池或电池仿真器的线路中存在高电阻、则 IC 将过早进入恒定电压(CV)模式、充电电流将开始逐渐下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       BAT 引脚上的电压为4.24V、电池上的电压也为4.24V。 线路非常短。

    弗兰克    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 VBATREG 寄存器设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器从未被写入。

    我只读出它、它是默认值0x5E。 与表中的默认值相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    然后、您处于恒压模式、电流已经逐渐降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    显示它处于恒压模式的符号是什么?
    在整个充电过程中、我从未见过高于1A 的电流、这是什么问题?
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要进行另一项测试:

    时间

    9:30

    9:32

    9:36

    9:45

    10:02

     

     

    电流(mA

    230

    792.

    791.

    791.

    790

     

     

    VBAT

    3.04

    3.60.

    3.82

    3.95.

    4.04

     

     

    VCC_SYS

    3.75

    3.69

    3.89

    4.01

    4.1.

     

     

    例如、在9:32时、电池电压为3.6V、VCC_SYS 电压为3.69V、电流为792mA。 (源电压为5.5V)

    我读取 REG0B、数据为0x76=b01110110、这意味着它是 USB DCP (3.25A)并且处于快速充电模式

    (顺便说一下、根据数据表、REG0B[1]位被保留、并且始终读为"0"、但我读为"1"。)

     VINDPM=600mV+3.9V=4.5V。 当电源为5.5V 时、VBUS 引脚上的电压为5.05V。 因此、我认为它始终高于 VINDPM。

    但是、REG13读出为79。 这意味着 IDPM_STAT=1、IDPM_LIM=850mA。

    我想这就是电流始终小于800mA 的原因。

    但我仍然不知道为什么 ICO 算法会将 IDPM_LIM 自动设置为850mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    ICO 功能可在触发 VINDPM 后自动降低输入电流限制。  因此、在过去、IC 尝试以1A 电流充电(加上任何系统负载电流) 、但这会导致 VINDPM 事件。  ICO 算法降低了输入电流限制、以防止发生另一个 VINDPM 事件。  您的系统负载是多少?  您能否将输入电压设置为更高或更低的电源到 VBUS 的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的系统负载为150mA。 REG11为4.9V、这意味着 ADC 上的 VBUS 为4.9V。 我认为4.9V 远高于 VINDPM 4.5V。
    我逐步升高 VCC 源。 即使我将 VCC 源设置为6.0V、REG11也是5.5V、电流仍然只有740mA。

    当 VCC 源为5.5V 时、我参加该测试:

    ICO_EN=1、电流=739mA。

    ICO_EN=0 (通过 I2C 设置)、电流=817mA。

    似乎这一限制不仅受到 ICO 的限制。

    我再次检查了 Rlimit、它是220。

    因此、我将 Rlimit 更改为110、电流仍然为820mA。


    我仍然对此感到困惑。
    有什么问题吗?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    您可以使用以下效率平衡来预测最大输出电流:eff = pout/PIN = VSYS_(IBAT+ISYS)/(VIN*IIN),您可以在其中通过数据表效率曲线获得效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 VCC 源为5.5V 时、我参加该测试:

    ICO_EN=1、电流=739mA。

    ICO_EN=0 (通过 I2C 设置)、电流=817mA。

    似乎这一限制不仅受到 ICO 的限制。

    我再次检查了 Rlimit、它是220。

    因此、我将 Rlimit 更改为110、电流仍然为820mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的,eff = pout/PIN = Vsys*(IBAT+ISYS)/(VIN*IIN)
    IBAT 可以使用公式进行计算。 IBAT 是未知值。

    我认为 IBAT 与电池无关、仅由 bq25890确定。 对吧?
    禁用 ICO_EN 时、IIN 现在为820mA。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您计算的 IBAT 是什么?

    充电器将 IBAT 设置为 ICHRG 寄存  器中的值、除非 VINDPM、IINDPM (ICO)、TREG、MAXDUTY 降低电池充电电流、以便为系统负载提供更多电流。  您是否确定您的系统负载仅为150mA?  一旦 BAT 引脚达到稳压电压、充电电流开始逐渐降低。   

    另一个变量是电感器。  如果不使用 TI EVM、您的电感器电流额定值是否足够高(比输入电流限制高20%)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      ICHRG 为2.048A、我从未更改过。

      系统负载为150mA。 VCC 源在没有电池的情况下为电路板供电、电流为150mA。

      由于 Ilimit=350/220=1.6A、ICHRG 为2.048A。 实际 IBAT 无法获得2.048A。

        我的意思是实际 IBAT 可以通过 eff = Pout/PIN = VSYs*(IBAT+ISYS)/(VIN*IIN)来估算。

      我 使用的电感器是 SPM3020T-2R2M-LR、我认为它足以提供1.6A 输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在禁用 ICO_EN、电源5.5V 的情况下、我接受以下测试:

    REG03读出"0x00"、这意味着所有状态都是正常的。

    状态读为"快速充电"

    1) 1)禁用 CHG_CONFIG

      Isource=250mA           (我使用 CCS 并运行读取程序、因此它是250mA、而不是150mA)

      (Issource 表示5.5V 电源输出的电流)

    2)以下测试在启用 CHG_CONFIG 的情况下进行:

    ICHG=128mA

    ICHG=256mA

    ICHG=512mA

    ICHG=1024mA

    Isource=350mA

    Isource=480mA

    Isource=660mA

    Isource=660mA

    它表明、当 ICHG=128mA\256mA 时、源代码增加的数量与 ICHG 相同。

    但660mA 是该测试的限值。

    我认为是充电电流受到限制。

    (660-250)*5.5V/4.1V=550mA   550mA 是电池充电时的实际电流 (4.1V 是当前的电池电压)

    但电池上没有充电电流限制电路。

    只有 DW01芯片、这是一个没有任何电流限制功能的保护芯片。

    当 ICHG=512mA 或1024mA 时、为什么电流不能增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您能否 为 VBAT、IBAT、VBUS 提供所有状态寄存器和 ADC?  

    TS 引脚电压是多少?   JEITA COOL 会降低充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

       我只写入 ICO_EN=DISABLE。 Vsource=5.5V。

       以下是寄存器的所有数据:

    REG0 = 0x7F
    REG1 = 0x06
    REG2 = 0x4D
    REG3 = 0x1A
    REG4 = 0x20
    REG5 = 0x13
    REG6 = 0x5E
    REG7 = 0x9D
    REG8 = 0x03
    REG9 = 0x44
    Rega = 0x73
    REGB = 0x76
    REGC = 0x00  
    regd = 0x17
    REGe = 0x5F
    REGF = 0x5F
    REG10 = 0x4E
    REG11 = 0x98
    REG12 = 0x08  
    REG13 = 0x3F
    REG14 = 0x1D

       REG0C=0x00、表示无故障、TS=正常。

       REG0B=0x76、表示 USB DCP、快速充电、电源正常。

       (唯一的问题是数据表显示"REG0B 的位1保留:始终读取为0"、但我读取的内容始终为"1")\

    REG10 = 0x4E、表示 TS 电压(TS)占 REGN 的百分比为36.27%。
    REG11 = 0x98、表示 VBUS 已连接、VBUS=5.0V。
    REG12 = 0x08、表示 IBAT = 400mA。
    REG13 = 0x3F、表示  不在 VINDPM 中、不在 IINDPM 中、IDPM_LIM=3.25A。
    REG14 = 0x1D、表示 bq25890。

    REG00 = 0x7F、表示 ILIM 引脚被启用、IINLIM=3.25A。

    REG4 = 0x20、表示 快速充电电流限制= 2.048A。

       使用示波器监控的 TS 引脚电压 I 为2.90V。

       我真的很困惑为什么充电电流仅为400mA。 请帮助。

    弗兰克

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    ADC 将 BAT 引脚上的电压报告为4.204V (REG0E)、这意味着充电器处于恒定电压(CV)模式、充电电流逐渐降低至终止电流水平。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

       很抱歉、我犯了个错误、上次测试中的电池已满。

       我要进行另一项测试、使用的电池未充满电:

    ICO_EN=禁用。 Vsource=5.5V。

    这次、ISSOURCE=824mA

    已更改的寄存器用红色标记:

    REG0 = 0x7F
    REG1 = 0x6            VINDPM_OS=600mV
    REG2 = 0x4D
    REG3 = 0x1A
    REG4 = 0x20
    REG5 = 0x13
    REG6 = 0x5E
    REG7 = 0x9D
    REG8 = 0x3
    REG9 = 0x44
    Rega = 0x73
    REGB = 0x76
    REGC = 0x80            看门狗定时器到期
    regd = 0x17           VINDPM=4.9V
    REGe = 0x51           VBAT=3.924V
    REGF = 0x52           VSYS=3.944V
    REG10 = 0x45          TS=32.085%
    REG11 = 0x97          VBUS=4.9V
    REG12 = 0xC           IBAT=600mA
    REG13 = 0xBF          VINDPM、IDPM=3.25A
    REG14 = 0x1D

    这次充电电流为600mA、处于 VINDPM 模式。

    问题1. 由于使用了相对 VINDPM 阈值(VBUS=VINDPM=4.9V)、似乎是这样。  它进入 DPM 模式、因此充电电流受到限制。

        但是、VINDPM_OS=0.6V、为什么 VINDPM=4.9V? 如何从  VINDPM_OS 中计算 VINDPM?

        我认为 bq25890无法测量 Vsource (5.5V)(4.9+0.6=5.5V)。

    问题2. 但 ICO_EN 被禁用、为什么它会进入 VINDPM 模式? DPM 与 ICO 有何区别?

        我想、在测试中、即使 ICO_EN 被禁用、芯片仍然尝试使用 VINDPM 限制最大模拟电流。

    测试2:

    然后、我更改 VINDPM_OS=0.8V。

    这次、ISSOURCE=1103mA

    REG0 = 0x7F
    REG1 = 0x8            VINDPM_OS=800mV
    REG2 = 0x4D
    REG3 = 0x1A
    REG4 = 0x20
    REG5 = 0x13
    REG6 = 0x5E
    REG7 = 0x9D
    REG8 = 0x3
    REG9 = 0x44
    Rega = 0x73
    REGB = 0x76
    REGC = 0x0
    regd = 0x15        VINDPM=4.7V
    REGe = 0x54        VBAT=3.984
    REGF = 0x55        VSYs=4.004
    REG10 = 0x46        
    REG11 = 0x95       VBUS=4.7V
    REG12 = 0x12       IBAT=900mA
    REG13 = 0xBF
    REG14 = 0x1D

    是、在测试2中、VBUS=VINDPM。

    我认为问题是电路板上的 Vsoce-VBUS 压降太大。 R=0.8V/1.103A=0.725

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 Q1、当充电器未拉电流时、相对 VINDPM 使用 VBUS。 如果 VINDPM_OS = 600mV 且 VINDPM 为4.9V、则充电器空载时 VBUS 必须为5.5V。 ADC 读取 VBUS。 您可以将 FORCE_VINDPM=1设置为禁用相对 VINDPM 并自行发送 VINDPM。

    关于 Q2、VINDPM 始终运行。 启用时、ICO 会在 VINDPM 事件之后降低输入电流、以防止未来的 VINDPM 事件。 我同意您电路板的输入线路具有高阻性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

         非常感谢您的帮助!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

          如何判断 bq25890是处于恒定电压(CV)模式还是恒定电流(CC)模式?

    由于 REG0B 充电状态只有:
    00–不充电
    01–预充电(< VBATLOWV)
    10–快速充电
    11–充电终止完成

    "快速充电"不指示 CC 或 CV 模式。

    它是否由 VBAT=VSYS 判断? 或者它是否根据 VBAT=CHARGE 电压限制?或其他因素判断?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 V (BAT)= VBATREG 时、您处于恒压模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 BATV=VREG?
    BATV 位于 REG0E
    VREG 在 REG06中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我电路板的输入线路具有高阻性(R=0.8V/1.103A=0.725)。
    您认为合理的电阻是什么?
    R<0.3? R<0.2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VREG 为 BATREG=电池稳压电压。 BATV 是 BAT 引脚上的 ADC 测量值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R<=0.2欧姆并不少见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我使用高电压输入进行测试、但面临一个新问题:
    e2e.ti.com/.../587986
    可以帮帮我吗?
    谢谢你。

    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在为 BQ25890电池充电器编写固件时、是否有任何源代码可供参考?

    这是一个有点复杂和复杂的 IC。

    如果有人能够提供参考代码或流式说明如何正确地使该 IC 正常运行、我会很感激、因为我担心电池损坏或过度充电。

    谢谢、

    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 github.com/.../bq2589x