This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:如何从 BQ24250开始?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588947/bq24250-how-to-start-with-the-bq24250

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BQ25895

如果大家可以帮助我开始使用  

bq24250移动电源 IC。

我的理解是、该 IC 需要主机这样的计算机来设置输出电压、输出电流等关键参数。  

使用此 IC 需要什么适配器/通信器?

数据表建议此器件能够在独立模式下运行、如果我想激活该模式、我该怎么做?

将参数设置到 IC 后、主机在运行时是否需要持续连接到 IC? 或者它只是一次、直到需要更改参数。  

非常感谢!  

我们非常感谢您提供更多提示/资源!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您能否为您的移动电源设计提供以下内容:
    1.5.XV / XA 电源输出
    2.可用于为电池充电的输入电压和电流
    3.您计划用于生成5.XV 移动电源输出的升压转换器、因为 bq24250没有 OTG 升压模式。

    您可能会考虑 bq25895、因为它是专门为移动电源应用而设计的。

    关于您的 bq24250问题、
    如果您使用 TI EVM 进行原型设计、EVM 软件将使用 TI 的 USBTOGPIO 适配器(www.ti.com/.../usb-to-gpio)
    bq24250默认进入独立模式、EN1/EN2控制输入电流限制、外部电阻器设置输入电流限制、充电电流和 VINDPM。
    3.充电器有一个看门狗定时器,需要禁用该定时器,充电器才能在寄存器中保留默认值以外的值。 某些故障条件会将寄存器复位为默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢! 很抱歉、由于答复时间太长、我的移动电源以5V 1A 的电流运行、电池中的充电电流为1A 锂离子电池。 充电器专用于 iPhone 上的照明连接器、因此具有 USB 输出并不重要。