This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:具有 CSD95372BQ5M 应用的 TPS53667

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, TPS53667, TPS53647, CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589495/tps53667-tps53667-with-csd95372bq5m-application

器件型号:TPS53667
主题中讨论的其他器件:CSD95372BQ5MTPS53647CSD95490Q5MC

您好、先生、

TPS53667的参考设计使用 CSD95490Q5M 功率级、但 CSD95490Q5M 尚未 RTM、因此  对于1V/180A 输出应用、是否可以更改为 CSD95372BQ5M * 6?

如果有、请帮助提供参考 原理图。(TPS53667+CSD95372BQ5M)

谢谢

此致、

杨孝天  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    CSD95372BQ5M 功率级与 TPS53667控制器兼容、因此您可以将其用于此应用。 我必须检查并查看是否有将这两个器件结合使用的参考设计、但如果有、我将确保为您提供参考设计。

    同时、连接方式如下:

    CSD95372 -> TPS53667

    Iout -> CSPx

    REFIN -> VREF

    PWM -> PWMX

    TAO/FAULT -> TSEN

    FCCM -> SKIP#-NVM (这只需要路由到第1相、因为这是进入 DCM 的唯一相位)

    在我了解参考设计后、我会再给您回复。 如果您之前需要任何其他信息、请告诉我、

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:
    感谢您迅速回复并详细介绍 CSD95372与 CSD95490、我们期待您的参考设计电路(TPS53667+CSD95372)或在没有参考电路的情况下帮助您查看原理图。

    此致、
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我看了一些东西、没有专门同时使用 TPS53667和 CSD95372的参考设计。 不过、您可以参考此 TI 参考设计 PMP11312、它使用 TPS53647和 CSD95372作为两个控制器引脚对引脚兼容。 在时间到来时、我也很乐意查看您的原理图。

    同时、您能否再多讲一讲您的应用?

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    感谢您 的善意帮助、您能否给我 一封电子邮件、然后我可以 随附原理图审阅来回复您?

    这适用于 MT3258 NEPHOS 功率级应用。(0.85V/200A)

    此致、

    Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、以便我们可以私下共享联系信息。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ESX601_2D00_54RQ_2D00_MAIN_2D00_20170509a.part02.rarHiCarmen

    很抱歉 Ken 本周休假了、您是否可以帮助查看随附的布局?

                                                                                                      令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我会下载它、并通过我的反馈返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen

    抱歉、总共2个文件、请再次上传。 抱歉、客户推送、请帮助~~

                    令人很烦

    e2e.ti.com/.../ESX601_2D00_54RQ_2D00_MAIN_2D00_20170509a.part01.rare2e.ti.com/.../4477.ESX601_2D00_54RQ_2D00_MAIN_2D00_20170509a.part02.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您能否再次以其他格式发送文件、或通过我发送的朋友请求的 PM 功能与我联系、我们可以安排其他方式共享文件? 到目前为止,所有三个.RAR 文件都拒绝解压缩而不会损坏。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen

    我的客户可以在8~14V 输入电压、Vout=0.85V/180A 的条件下运行 TPS53667。 但我们不能再请求0.85V。

    因为我的客户将功率级从 CSD95490Q5MC 更改为 CSD95372BQ5M。

    因此、我不确定电路是否仍然可以工作。 您可以帮助进行双重检查吗?

                                                                   令人很烦

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1617073_5F00_9_5F00_135345093.pdfe2e.ti.com/.../ESX601_2D00_54RQ_5F00_0P85V-_2D00_-EDITS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您能给我一些关于您希望我为您办理退房手续的更多信息吗? 两个功率级均与 TPS53667兼容、因此适用于此应用。 此外、我能否拥有最新的原理图版本以及我建议的编辑功能?

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen

    现在、我们满足的要求是、我们预计输出电压为0.85V、但客户现在的测量值为1.7V。

    您是否可以先向我们建议进行检查?

                                                              令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    假设 NVM 电阻器在原理图版本中根本没有变化、则表示未正确设置编程电阻器以提供 Vboot = 0.85V。 浏览数据表设计指南、假设您希望留在 VR12.0 VID 表中、应更改以下电阻器:

    R2366 -> 44.2k Ω
    R2367 -> 56.2k Ω
    R2359 -> 20k Ω

    这将为您提供正确的0.85V 启动电压。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen

    您可以为我们提供一些建议吗?

    1. ESX601-54RQ_201700511-TI POWER.pdf 为客户当前原理图

      原始 TPS53647电路输出(1V)不正确。当我们遵循 WEBENCH 时

      将  R2318值从39K2更改为100K、将 R2586值从26k7更改为68k1

      输出将正确(1.03V)

       

      到目前为止、我们将此规则复制到 TPS53667电路中。更改 R2366和 R2367始终会得到错误输出(2V)

                              当我们在 R2366和 R2367上使用您的建议值时、输出仍然是错误的(2V)

      3.

      如果 RADDR =20K、VID 表应为 VR12.5。 对吗?

      ,如果数据表中有一些错误,您是否有正确的值?

       

                                                       Bogeye2e.ti.com/.../0474.ESX601_2D00_54RQ_5F00_0P85V-_2D00_-EDITS.pdfe2e.ti.com/.../ESX601_2D00_54RQ_5F00_201700511_2D00_TI-POWER.pdfe2e.ti.com/.../0407.webench_5F00_design_5F00_1617073_5F00_9_5F00_135345093.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    让我们备份一点、以便我们都位于同一页上、我们可以解决这个问题。 我们似乎一次要改变太多东西。 如果您可以回答我的一些问题、这些问题将对您选择电阻器值大有帮助。

    1) 1)您希望从哪个 VID 表、VR12或 VR12.5工作?
    1A)对于 Rmode (R2360)的电流值、根据数据表的表79、它控制的其他设置是否正确?
    2) 2)您尝试引导至什么电压? 最初您说的是0.85V、但在上面您说的是1.03V 是正确的。

    在介绍最新原理图(-TI 电源)中电阻器的计算时、您目前已为启动时的0.995V 输出配置了一个96h 和 VR12.0的 VID 代码。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carmen

                    当前状态:所有电源电压输出正确

                      TPS53667输出0.85V 跟随 WEBENCH 修改了一些电阻器 R2367=56K2、R2366=64K3

                     TPS53647输出1.03V 跟随 WEBENCH 修改某些电阻 R2318=100K、R2586=68K1

                     为了控制组件、我们计划在我们的设计中使用相同的电感器。电感器与所附的电感器相同

    (电感器;MHCC12050-R47M-R7;CHILISIN)、用于 TPS53647和 TPS53667。

    我们需要检查设计中是否使用了 MHCC12050-R47M-R7、是否存在任何风险?

    TPS53667为12VIN/0.85Vout 190A

    TPS53647的输入电压为12Vin /1.03C/130A

                                                                令人很烦

    e2e.ti.com/.../ESX601_2D00_54RQ_5F00_201700609_2D00_TI-power-.pdfe2e.ti.com/.../Inductor_2D00_MHCC-Series.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    很高兴听到您弄清楚了电压。

    看一下电感器、我认为这对于两个电源轨都是可以的。 在正常工作条件下、您看起来不会达到数据表限制。

    如果您需要任何其他帮助、请告诉我。

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carmen
    那么、该电感器(MHCC12050-R47M-R7)可以用于 TPS53667/TPS53647应用吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    是的、只要 OCP 阈值设置为低于电感器饱和点、电感器对于两个电压轨都应该正常。

    Carmen