This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62750:不稳定性问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62750, TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592075/tps62750-instability-problems

器件型号:TPS62750
主题中讨论的其他器件: TPS61252

尊敬的:

我想知道、如果有人对 TPS62750有更丰富的经验、可以帮助我解决我遇到的一些不稳定问题。

当 H/L 引脚处于高电平时、直流/直流转换器工作正常、但当该引脚处于低电平时、直流/直流转换器工作正常。 产生的波形不是预期的波形、此外、当没有负载连接到输出时、电路消耗大约10-15 mA 的电流。 我想电路变得不稳定、但我不知道原因。 这就是 H/L 引脚= 0时的情况!!

是否有解决此问题的建议?

关于 PCB 布局、我遵循了其数据表中所示的建议。

最棒的!

Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您始终可以订购 EVM 以获取已知良好的工作电路。

    本应用手册介绍了测量 PFM 模式效率的良好测试设置: www.ti.com/.../slva236.pdf

    通过查看具有示波器的关键工作节点、可以轻松地确认不稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我一直在尝试使用新的 PCB 并遵循数据表中提供的所有指导原则来解决 TPS62750的问题(我无法使用 TI 的 EVM,因为直流/直流转换器必须与要提供的传感器位于同一电路板上), 但我仍然有一些问题无法解决:

    -电感器电流的监控显示,在启用直流/直流转换器后,有一个负电流(在200us 内约为100mA)。 之后、电感器电流可以很好地调节到所需的值附近。

    -当 H/L 引脚处于低电平状态时、直流/直流转换器不能正常工作、但当 H/L 处于高电平状态时、会正常工作、同时考虑到之前的限制。

    您是否有任何线索知道这些问题可能是由哪些原因引起的?

    感谢您的观看、

    Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 EVM 将其行为和波形与电路板上的行为和波形进行比较。

    您可以在这些线程中布置波形。 通常需要检查波形以调试电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    附加后、您可以看到 Vin=6V、Vout=3.3V 和 Iout=10mA 时的波形(后者是前者的缩放)、其中:

    通道1:交流耦合中的输出电压

    通道2:FB 信号。 在我的电路中、输出电压由比较器(具有迟滞)进行监控、该比较器通过 FB 输入激活直流/直流转换器。

    通道3:电流探头测量的电感器电流。

    请注意、在开始时、电感器电流为负、即电流从输出端变为输入端。 我找到了您的文章“将外部电源应用到…的测试提示” 也就是说、在 TPS62750中、不应使用该电流路径。

    您是否对电流为什么以这种方式发展有任何了解?

    此致、

    Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否展示如何驱动 FB 引脚? 如果这是红色迹线、则它看起来从几伏变为0V。 它应该为600mV、以便 IC 进行调节。

    当 FB 首次变为低电平时、IC 会在短时间内灌入电流以达到新的 Vout 设定点。 这就是电感器电流为负的原因。

    应用手册是指 D/S 的"反向电流保护"部分、该部分在器件禁用时适用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FB 引脚由红色信号驱动。

    我们正在尝试做与中所做的类似的事情:

    在这里、我们使用升压直流/直流(TPS61252)和电路(请参阅图 5)按预期工作。 换言之:当 FB 引脚具有低电平信号(大约0V)时、转换器会以由电阻确定的最大电感器电流将能量从输入传输到输出。

    但是、它不适用于 TPS62750、我不理解为什么。

    总之、再次感谢您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。

    是否可以修改您的测试设置、以便 FB 引脚不会被驱动到远离其典型工作点的位置? 只需从0.6V 驱动~10mV 即可启动或停止开关。

    例如、让您的电路保持原样、您可以在 Vout 到 FB 再到 GND 之间添加分压器。 然后、在比较器的输出端添加一个来自 FB 的第三个电阻器。 比较器仍然可以完全变为高电平/低电平、但这并不等于 FB 上的满信号。

    最后、虽然这是一个与您正在研究的主题不同的主题、但此参考设计展示了一种通过巧妙的电流限制技术从非常小的电源获取功率、同时仍然驱动超级电容器的有效方法。 http://www.ti.com/tool/PMP9753
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的建议! 今天,我已经证明了这一点,而且它在开始时没有负电流的情况下工作正常!! 查看新的响应(绿色线中的通道4是施加到 FB 输入端的实际电压、高电平约为650mV、低电平为300mV):

    但是、直流/直流转换器仅在 H/L 引脚处于高电平时才能正常工作。

    当 H/L 引脚处于低电平时、我们同样具有负电流。 精确地说:

    当 FB 为低电平(即大约300mV)时:电感器电流为正、并且正如预期的那样、有一个电荷从输入传输到输出。

    但当 FB 为高电平(即大约650mV)时:电感器电流为负、并且有一个电荷从输出传输到输入。 从理论上讲、在这些条件下不会进行切换。 您是否有任何解决此问题的明智建议?

    顺便说一下、如果我们最终从实验中获得良好的结果并考虑到您对我们的设置开发的帮助、您可能希望成为任何潜在期刊/会议出版物的作者之一。 请告诉我。

    此致、

    Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴它在工作、此时 H/L =高电平!

    在 H/L =低电平时、您能否布置该波形? 该器件听起来像是在强制 PWM 模式下运行、此时 H/L =低电平。 这将不适用于您的用例。

    当然、可以一起处理纸张。 感谢您的邀请。 让我们通过电子邮件或 E2E 中的"对话"来讨论这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    上周我给您发送了一封电子邮件:ti_cglaser@list.ti.com

    我不知道这 是您定期检查的电子邮件、还是您使用/喜欢其他电子邮件。

    最棒的!

    Ferran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、让我给您发送一条消息。