This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:Vbat 为低电压时的通道(DCDC、LDO)行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591672/tps65217-channel-dcdc-ldo-behavior-when-vbat-is-low-voltage

器件型号:TPS65217

当 Vbat 为2.75V 至3.3V 时、请告知我们3.3V 设置的通道(DCDC、LDO)行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    系统中的直流/直流转换器和 LDO 行为有很多因素。 您能否提供更多详细信息?

    2.75V 至3.3V 的输入电压范围完全符合 LDO 和直流/直流转换器器件的规格。 我唯一的问题是任何线路瞬态、它们可能会在输入端造成足够大的压降、从而触发 UVLO 条件、前提是您仅连接 BAT 并在2.75V 电压下运行、USB 和 AC 未连接。 此外、如果交流和 USB 连接不存在、但 BAT 为、LDO 将不会自动进入 WAIT PWR_EN 状态。 然后、必须将 PB_IN 拉至低电平、LDO1才能进入 WAIT PWR_EN 状态。

    -Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的担忧是
    当输入电压范围为2.75V 至3.3V 时,输出电压 Vout (由 I2C 设置为3.3Vout)将变为多大。
    因为该 IC 的直流/直流转换器是降压拓扑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raymundo-San
    感谢你的答复。
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Load-Information.xlsxWe从客户处获得了加载信息。

    请检查附件并告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们从客户那里获得了其他信息。

    交流适配器:5V 至9V
    电池电压:3V 至4.2V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    为实现有效充电、建议的交流电源电压范围为4.3V-5.8V。 尽管交流电的绝对最大额定值为20V、但 LDO 的最大输入电压为5.8V。 您是否计划从其中一个降压轨运行 LDO? Bat 的输入电压范围看起来非常好。 假设 VSYs>=3.3V、我看不到 DCDC1/2/3调节3.3V 输出的问题。 此外、要使转换器能够调节3.3V 电压、您需要联系工厂以提供该选项。 LDO1/2可以调节您所询问的3.3V 电压、但请记住、它们的最大压降电压为200mV。 这意味着 LDO 的输入电压需要至少比预期输出高200mV。 此外、请注意、SYS 与任何 VIN_DCDCx 或 SYS 与 VINLDO 之间的最小/最大电压差为300mV。 如果交流电压超过6.5V、则系统更改为 VBAT、一旦交流电压降至6.5V 以下、系统将恢复为交流电。 我不确定我是否回答了您的问题。 当您提到行为时、您指的是其线路/负载调节、以及3.3Vin 和3.3Vout 时的瞬态行为? 电压纹波基于几个参数、可使用10.2.2.1.2节中提供的公式进行计算。

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电池电压低至3V 时、请告知我们3.3V 的输出是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉

    很抱歉耽误你的时间。 我可以尝试运行您在实验中介绍的用例、并尽快提供结果。 但是、在给定用例的情况下、如果您在直流/直流转换器上提供3V 输入或将电池消耗至3V、并尝试在3.3V 时重新充电、我怀疑转换器会退出稳压状态。 此外、如果您的 UVLO 设置和不存在为电池充电的 AC/USB 或不在充电输入范围内、则稳压器会降低我们的稳压值或变得不稳定。 当我查看您之前在该主题中提供的负载分布时、我假设稳压器 No5和 No6都是降压稳压器。 但是、我不确定您是否打算在两个电源轨之间拆分负载。 您能否为我提供每个电源轨的要求/负载和电源树?

    -Raymundo Hernandez-Toscano