This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:BQ24450电池检测

Guru**** 2559490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590804/bq24450-bq24450-battery-detection

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: BQ24650

尊敬的 TI:

请在 BQ2450电池充电控制器上提供帮助、

 

  1. 如何检测是否连接了天气电池?
  2. 如果我们通过 BQ24450上的 CE 引脚经常开/关电池充电、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于1、bq24450没有集成电池检测功能。 用户应通过控制 CE 引脚来启动充电。  

    关于2、如果 CE 引脚经常关断、则电池充电将相应地频繁接通和关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jing,
    1.是否有任何其他方法或电路可以检测电池是否与该控制器连接?
    2.您可以建议使用任何与 BQ24450类似的其他控制器。 我必须用0.5安的电流为12伏-7安时的电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以查看用于铅酸电池充电的 bq24650。 下面是 bq24650铅酸电池充电应用手册。
    www.ti.com/.../slva437a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否有任何其他方法或电路可以检测电池是否与此控制器连接我的 PCB 空间较小、因此我尝试使用此控制器、您将提供任何小型电路来检测电池(如果您有或建议) 感谢您、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    BQ24450如何防止电池反极性连接?
    也就是说,如果我反极性地连接电池,会发生什么情况?
    &如果在运行的系统中连接反极性电池,会发生什么情况?
    请澄清疑问。

    谢谢、
    Dinesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:

    等待您的建议。
    请澄清。

    谢谢、
    Dinesh