This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:逆变器启动问题、布局问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587750/lm27762-startup-issues-for-invertor-layout-question

器件型号:LM27762

我一直遇到与此帖子类似的问题(e2e.ti.com/.../582389 )。 我的问题是、我已经将 GND 引脚连接到散热焊盘、这显然是一条非常近的走线。 随附的图显示散热焊盘在底层的接地层有两个过孔。 我的问题是-即使我从接地引脚输出到 Cout 电容器的走线很长很窄、散热焊盘过孔也不应该避免这个电感问题? 如果是、还有什么可能导致该芯片的启动问题?

我的设计允许使用~4.8V USB 电源或5VDC 电源作为稳压器。 USB 连接可以毫无问题地启动、但5V 电源始终以故障状态启动、负输出太低、电路振铃。 如果我使用 USB 电源启动、然后在不中断电源的情况下传输到5VDC 电源、则电路运行正常。 此外、我可以使负输出瞬间短路、然后在我消除短路后、电路将正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mory:

    您所提到的链接似乎不再有效、但我假设它与您在帖子中描述的类似启动问题有关。


    正确的方法是、由于散热焊盘中有两个过孔、GND 引脚连接到散热焊盘、因此接地平面的布线很短。 您还有两个靠近输出电容器(C6) GND 引脚的通孔。 这是2层 PCB 吗? 我不确定、但这些过孔组之间似乎没有实心 GND 层。 如果确实如此、则来自输出电容器的返回电流必须在 PCB 周围走很长的路。  GND 引脚和顶层电容器之间也有布线、但这似乎太长。 您能分享底层的图片吗?

    由于启动时的浪涌电流较小且输入电压较低、因此它能够与较低的输入电压搭配使用、这一事实很有意义。

    此致、

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、

    请参见下面的两层。 请注意、有两个用于接地的接头引脚、它们连接到该测试板连接到的主板上。

    期待您的建议。

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供布局图像。 请参阅以下我的建议:

    -我将重新路由一条轨迹(我想启用)

    -I 会在 GND 平面的输入电容器旁边添加通孔。

    我还会将 C6移至更靠近 LM27762的位置。 您可以移除 LM27762的 GND 引脚和 C6的 GND 端子之间顶层的 GND 布线、因为无论如何都要连接到 GND 平面。

    您还可以参阅数据表中的布局示例。

    此致、

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 PCB 布局的版本2。 负极侧仍然存在启动问题。 似乎启动正常的频率比第一个版本高一点、但仍在发生。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mory:

    您的布局现在看起来要好得多。 我无法在原理图中看到电容器值-文本太小。 您有 BOM 吗? 我还对 您使用的电容器的确切类型感兴趣。

    此致、

    Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件 器件型号
    C+1 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C+2 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C+3. 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C-1. 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C-2. 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C-3. 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C1 4.7uF 0805 GRM21BR61E475MA12L
    C2 1uF 10V 0603   LMK107B7105MA-T
    C3 1uF 16V   EMK107B7105KA-T
    C6 10uF 16V 0805   EMK212BJ106KG-T
    IC1. LM27762 LM27762
    R1 10k 0603 CRCW040210K0FKED
    R2 105k 0603 302-105K-RC
    R3 287k 0603 ERJ-3EKF2873V
    R4 287k 0603 ERJ-3EKF2873V
    R5 105k 0603 302-105K-RC
    R6. 0欧姆跳线0805 RC0805JR-070RL - 0.0 Ω 跳线
    R7 0欧姆跳线0805 RC0805JR-070RL - 0.0 Ω 跳线
    R8. 0欧姆跳线0805 RC0805JR-070RL - 0.0 Ω 跳线
    R9. 0欧姆跳线0805 RC0805JR-070RL - 0.0 Ω 跳线
    R10. 0欧姆跳线0805 RC0805JR-070RL - 0.0 Ω 跳线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已根据请求提供了 BOM、指示电容器器件型号。 如果任何电容器选择可能有问题和/或指示我的 IC 启动问题、您能不能评论这种方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mory、

    很抱歉耽误你的回答。 您的组件似乎正常。 如果您愿意尝试另一种布局修改、您可以尝试旋转输入电容器 C1和 C2以及电荷泵输出电容器 C6、以便其接地引脚已经连接到顶层。 然后使用多个通孔将该节点连接到 GND 平面。 这将进一步改善局势。

    我不再支持电荷泵、因此我会将此主题分配给新的支持人员。

    此致、

    Juha