This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:了解 bq40z60是否可用于具有2节串联电池的锂离子聚合物电池组系统

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591089/bq40z60-to-know-whether-bq40z60-can-be-used-for-a-li-ion-polymer-battery-pack-system-with-2-serial-cells

器件型号:BQ40Z60

我使用 的是具有2节串联电池的锂离子聚合物电池组系统。 电池组有三个端子-电池组+引脚、电池组-引脚和 NTC 引脚。 无法访问单个电池端子。

我的问题:是否可以对此配置使用 bq40z60? 如果是、我将在设计中具有哪些限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里的问题是、如果不能访问单个电池或平衡插头、就无法平衡它们。  

    在大多数情况下、您应平衡电池以防止电池组因过度充电而损坏。 但是、如果充电速率保持低于0.5C、似乎您可能会在不平衡的情况下脱离充电状态、因为较低的充电速率会为他们提供时间自行实现平衡。  可通过 CELL_BAL_DET[CB3、CB2、CB1]控制寄存器启用或禁用电池平衡电路。  

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有一个非常类似的问题;我也在使用 bq40z60、并且有一个3芯锂离子电池、具有三个端子:NTC、-ve 和+ve。
    我应该如何处理评估板上芯片[ 1P、2P、3P 和4P]上的 VC1、VC2、VC3和 VC4。
    在这种配置中、芯片是否能够充分发挥作用?
    提前感谢您为我提供的任何帮助或建议。
    此致
    John R Charlesworth