This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150 -极低输出电流限制

Guru**** 2605405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591359/lm3150-lm3150---very-low-output-current-limit

器件型号:LM3150

大家好、我使用 LM3150做了一个电源、它是对一个正常工作的现有单元的重新设计。

新设计的问题在于、输出电流似乎严重受限、设计是针对7V 和8A 而设计 的、而器件的限制实际上大约为1A。

我使用了 Webench 和以下参数(标称输入电压实际上为12V。  与 Webench BOM 相比、唯一的变化是:

电感器-我使用 IHLP6767GZER100M01 而不是 XAL1010-103MEB (这是 Webench 的初始选择)-但  Webenc 也建议使用 IHLP6767GZER100M01作为替代产品

-输出电容为180uF、而不是120uF (16SVP180M)-但它是相同的串联、具有相似的 ESR

对于低电流、输出在7V 时看起来很干净、但如果我使用一个简单的功率电阻器对其进行测试以获得仅1.25A 的输出电流、则电压会严重下降、输出看起来像0V 至7V 之间的锯齿、频率大约为200Hz。  如果我使用两个电流调节器(2.5A)、频率将达到400Hz。

我假设芯片进入电流限制保护?

旧装置在10A 时的输出电压为5.5V、工作正常、但使用了其他 MOSFET 和电感器、并且元件的值略有不同。

如果能帮助解决这个问题、我会很感激。我已经检查了组件、值和组装、一切看起来都不错。  如前所述、之前的版本运行正常。

谢谢、

密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多注意事项:
    -在输入端、还有一个电解电容220uF (如数据表中建议的那样)
    -我测量了两个电源(旧电源和新电源)的输出电压,新电源的纹波比旧电源的纹波大约一半,这是否是问题的原因? 我知道 LM3150依靠输出纹波正常工作;此外、我使用的电容器的 ESR 比 Webench 推荐的电容器稍低、因此这可能会导致纹波更低(?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、

    希望输入电源不受电流限制。

    以下是可以开始调试的几项操作:

    1.是在打开输入时连接到输出的负载。 您能否在禁用负载的情况下打开输入,然后在输出为高电平时添加负载。 如果解决了这个问题,则需要增加软启动电容。可以将 SS 增加到100nF。

    2.此外,改进设计的建议很少。 添加另一个与现有输出电容器并联的180uF 电容器。 进一步在电感器上添加纹波注入电路并将其耦合到 FB。 您也可以在 Webench 本身的帮助下执行同样的操作。只需在 o/p RIPPLE 下选择低纹波选项。此外、在 LM3150的 Vin 和 GND 上添加100nF 旁路电容。

    让我知道您的调试是如何进行的。
    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    感谢你的帮助。

    输入 PSU 不受电流限制。

    负载在启动时未连接、我在之后连接过它、但结果是相同的、 因此它与软启动无关。

    我将使用您建议的解决方案进行测试、谢谢。

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经做了几个测试(目前我没有添加纹波注入电路、因为电流布局中没有提供纹波注入电路、因此有点困难)。

    工作原理似乎是移除 CFF 电容器、输出电流现在看起来正常、我已经测试了高达7A 的电流、工作正常

    Webench 中 CFF 的值无论如何看起来都不正确、根据数据表中的计算结果、当 Webench 获得620pF 时、其值应为170pF 左右

    然而、移除 CFF 会使输出产生很大的噪声、在 MOSFET 的每次开关上似乎都有2-300mV 的尖峰。

    是否可以在没有 CFF 的情况下运行电路?

    我还使用较小的 CFF (100pF)进行了测试、但它不起作用(行为与以前相同)。

    谢谢

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在没有 CFF 的情况下进行了更多的测量、我发现了一些奇怪的结果。
    当我使用功率负载电阻器对其进行测试时、我会得到前面消息中所述的大量噪声。
    但是、当我使用实际负载电路进行测试时、输出看起来非常好(无噪声)。
    我想这可能是由于实际电路上的附加电容器造成的,但是如果我将功率电阻器与实际电路相加,噪声会再次出现... 负载电阻器的功耗(约为2.5A)确实大于实际电路
    但是、不管怎样、对于实际电路、它看起来很好。
    这就引出了上一个问题-是否可以在没有 CFF 的情况下运行电路?
    谢谢、
    密海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihai、

    我相信您在没有 CFF 的情况下看到的是不稳定的开关,因此输出端的纹波很高。 LM3150是一款 COT 控制器。 典型的 COT 迟滞控制器需要大量的输出电容器 ESR (或纹波注入电路)、以便在 FB 引脚上保持最小的纹波、从而正确切换并保持高效调节。 尝试更简单的解决方案:将一个50毫欧电阻与输出电容 Cout 串联到 GND,这将复制更高的 ESR。 尝试捕获交换机节点。交换机节点应保持稳定。 您还可以通过纹波注入电路实现稳定的开关。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我将尝试添加50毫欧、我还将测试纹波注入电路。

    关于不稳定的开关- SW 节点实际上不是很稳定-连接在 SW 节点的屏幕图片下方。 它不会丢失任何脉冲、但占空比是可变的。 第一张图片是连续采集、第二张图片是快照。

    我是否应该在 SW 节点上期望更好的波形(或多或少类似于时钟波形)?

    我还在输出电压纹波的下方附加了电压纹波。 所有这些图片都没有 CFF。

    谢谢、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ambreesh、

    我想更好地理解这种行为背后的逻辑。
    我很清楚、器件需要在输出端具有一定的纹波才能正常工作。
    不过、我知道 CFF 用于将更多纹波从输出端添加到反馈节点、因此移除 CFF 后、纹波实际上应该更低、不是这样? 那么,在这种情况下,我为什么会看到没有 CFF 的更好的行为?
    对于您建议与输出电容器串联的50毫欧,这意味着具有更高 ESR 的输出电容器也可能是一种解决方案,对吧? (成本是输出端较高的纹波-但这是可以接受的)。

    谢谢、
    密海
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mihai,

    以下是有关纹波注入、原因和影响的应用手册链接。

    www.ti.com/.../snva166a.pdf

    我建议以两种主要方法来解决这个问题:

    1.添加纹波注入电路。 此外,您也可以添加与输出电容器串联的电阻。 只需从200m Ω 开始,如果您获得稳定的输出,请继续降低该值。
    2.验证布局。确保 SGND 和 PGND 是隔离的,SGND 仅在一个点上连接到 PGND。 有关更多详细信息,请参阅数据表和 EVM 用户指南。 可能在您的设计中,开关噪声会耦合到 SGND 并导致不稳定的此行为。

    此外,如果在尝试上述步骤后,您无法解决此问题,我建议您购买一个 LM3150的 EVM, 根据您的要求进行更改并评估设计。完成评估后,您可以在设计中复制 EVM 布局。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我还进行了几次测试:

    -我已将输出电容器更改为具有更高 ESR (50m)的电容器、但行为不变

    -我添加了纹波注入电路、SW 节点看起来更好(稳定)、但行为仍然相同(电路以极低的负载电流切断输出)

    另请参见 PCB 布局图。 PCB 具有4层、并且有完整的 GND 内层。

    谢谢、


    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ambreesh,您对这个问题还有什么建议吗?

    我们应该投入生产、但我们必须解决这个问题。

    正如纹波注入电路中提到的、我在 SW 节点处获得了良好的稳定输出、但仍然会出现问题。 这样做的原因可能是什么?

    为什么它在低电流但在高电流下可以正常工作?

    如何确定电路是进入电流限制保护模式还是进入短路保护模式?

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Mihai,

    LM3150监测流经低侧开关的电流、如果电感器谷值电流超过由 RLIM 和感测电流设置的用户定义的值、则触发电流限制操作。

    您是否可以在两种情况下共享开关节点和电感器电流波形,即当器件正常开关以及输出上升和下降时。

    此外,请确保 电路板上的 Rilim 值正确。   您还可以 通过增大 Rilim 电阻器来增大电流限制。(您可以尝试使用4.7K 左右的电流)。

    在布局方面,以下是我的建议:

    ----阿姆布雷什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    我没有电流探头、因此现在无法进行电流测量。

    关于 RILIM -从 Webench (2K7)和基于数据表的计算中、我也使用稍高的值(3K3)进行了测试、但没有变化。 由于电路在没有 CFF 的高电流下工作、我假设这意味着限流电路正常。

    与之前的设计(以前的设计)相比、主要区别在于电感器(它是3.3uH、现在是10uH) 和 MOSFET。 我希望电路能够承受 更高的输入电压、因此我在 webench 中设置参数、例如选择了更高电压的 MOSFET (尽管正常标称工作输入电压相同- 12V)。

    电感器和 MOSFET 选择是否可能有问题?

    关于布局问题-您是否认为上述几点会证明转换器的这种行为是合理的?

    此致、

    密海

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Mihai,

    我的建议是获取 EVM,根据您的设计要求更换需要更改的电源组件,并测试性能。
    这样您就可以消除布局问题,一旦验证了设计,就可以在设计中遵循 EVM 的布局。
    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ambreesh、我刚刚拿到了 EVM、我将在接下来的几天进行测试。

    此致、

    密海