This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3944:关于 LED0-LED7输出规格

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591333/lp3944-about-led0-led7-out-put-spec

器件型号:LP3944

您好!

您能告诉我 LED0-LED7的 VOL (最小最大典型值)吗?
客户希望使用该值来计算 LED 的电流限制电阻器。
数据表只有以下说明。



请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    例如、如果您选择 VDD=5.0V、那么输出级的 Rdson 为0.7/0.025=28R。

    因此、您可以使用该值来计算限流电阻器。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏季-圣

    感谢您的支持。
    让我再问一件事。

    ・您教我"输出级的导通电阻为0.7/0.025=28R"。
    该 RDSon 是否意味着限流电阻器?

    ・客户正在尝试在 VDD<VLED 条件下使用 LP3944。
    (VDD=3.3V、LED 电压=5V)
    您对此有疑问吗?


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    如果 VDD=5V、VLED=3.3V、则 LED 电流为20mA。

    因此、限流电阻器将为(5-3.3)/0.02-28=85-28=57R。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏季-圣

    感谢您的友好支持。
    我们希望在回答问题后获得您的反馈。

    ・客户正在尝试在 VDD<VLED 条件下使用 LP3944。
    (VDD=3.3V、LED 电压=5V)
    您对此有疑问吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、
    如果 VLED 是 LED 的电源、则 VDD 是 IC 的电源。 没关系。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏季-圣

    感谢您的支持。
    让我再问一个有关 VLED 和 VDD 的问题。
    客户考虑在 VDD 之前启动 VLED。

    客户状况为:
    VLED=5V→VDD=3.3V 启动(VLED 启动后1ms)
    有问题吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、
    您能否在 EVM 中验证某些可服务器的文件器吗? 如果客户可以接受。 我认为没关系。
    如有任何其他问题、请告知我。
    谢谢!
    夏季