This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:bq7790503已堆叠、可用于20节串联电池、但无法正常工作

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585747/bq77905-bq7790503-stacked-for-20s-not-working

器件型号:BQ77905

我在20S 应用的堆栈配置中使用了 Bq7790503。 电池仿真器是20个串联的1 Ω、10瓦电阻器。
问题出在54V-84V 的任何电压范围内、最低压 bq7790503的 DSG 和 CHG 引脚上的电压始终为零、主 FET 始终处于关断状态。
4.我注意到每个 CTRD 和 CTRC 的电压也是:
a)最低 bq7790503 CTRD 和 CTRC 电压 wrt 至 AVSS1均为7.28V。
b)从下面的 bq7790503 CTRD 和 CTRC 电压 wrt 至 AVSS2的秒为7.28V。
c)从低于 bq7790503 CTRD 的三分之一为7.28V、CTRC 电压为13.3V WRT 至 AVSS3。

5.我不使用 LD 功能,因此我已通过 bq7790503将最低 bq7790503 LD 引脚永久短接至 GND。


可能是什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会发现问题、但看到您在另一篇文章中有更多信息、我们将查看这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!
    原理图看起来同样正常。 对于电源电压均匀分布的54 - 84V 电池、7.28V 或13.3V 时的 CTRC 或 CTRD 处于 vCtr (DIS)范围内。 一个原因可能是顶部的导线开路。 一个打开的热敏电阻也会同时设置 UTC 和 UTD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还遇到这个问题、器件 CHG 引脚电压较低为零、碰撞 CHG 驱动器的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于各种故障、CHG 引脚可能为低电平。 bq77905数据表图15显示了驱动器关闭条件。 在堆叠实现中、首先检查 CTRC 条件可能会有所帮助。
    在检查 CTRC 输入电平时、相对于较低 IC 的 VDD 测量 CTRC 会有所帮助、因为这是部件决定其电平的方式。 尽管如此、由于建议的 RCTRC 为10M、许多仪表为10M、因此请注意仪表的负载。 引脚电压可能会由于测量而变化、必要时使用高阻抗仪表。
    请记住、如果发生故障、必须满足恢复条件、CHG 才能再次打开。 请参阅表3中的故障说明、故障摘要和表2中的配置详细信息。
    当然、在新电路板上、请务必检查引脚和网络是否短路、并且在评估过程中未过载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有其他问题、BQ77905在大电流下的电流精度为20%、在小电流下为30%、终端客户认为太低。如何提高电流精度?我想知道温度精度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前精度在生产时设置、终端客户无法调整。 它以百分比表示、即差值/阈值。 随着阈值变得很小、很小的差异可能会成为很大的百分比。 虽然典型精度在几个百分点以内、但会因器件和温度的不同而异、并且可以在统计上达到数据表的限制。
    温度测量的精度表示为比率、实际温度精度还取决于所使用的热敏电阻和外部电阻、在温度精度计算中必须考虑这些因素。 在最近的修订版中、温度阈值精度得到了提高、请确保您使用的是最新的 bq77905数据表。