This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP8860-Q1:LP8860-Q1驱动器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589002/ccs-lp8860-q1-lp8860-q1-driver

器件型号:LP8860-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

您好~

我有一个通过 UI 调整(使用 SPI)的 LP8860-Q1演示板

发现更改后的寄存器仅为 DISP_CL1_BRT、DISP_CL1_CURRENT

因此,我使用8051写入相同的值,但无法使 LED BOARDlight,为什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您提供了 EN/VDDIO 信号、因为您可以看到亮度和电流寄存器发生了变化。

    您还可以从 EEPROM addr 0x66[1:0]检查亮度输入模式吗?

    如果0x66[1:0]= 00b、它将仅将 PWM 输入信号 作为亮度输入。 为此、请使用10b 来使用亮度寄存器(DISP_CL1_BRT)

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、不好意思、我想问一个问题

    如果您未设置 EEPROM LED 板、您可以激活吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    很抱歉、回复延迟、我不小心错过了您的最后一个问题。  

    您只需要 VDD 电源和 VDDIO/EN 高电平即可"激活"器件、并且能够从 LP8860-Q1访问 EEPROM 和寄存器。 如果只是为了操作 EEPROM 和寄存器、则无需提供 Vin 和使用 LED 板。

    希望这能解答您的问题。

    最棒的

    Salome