This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3925:每个通道的最大可编程电压和最大输出电流

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591659/lp3925-max-programable-voltage-and-max-output-curent-of-each-channel

器件型号:LP3925

 此部件的 BUCK 和 LDO 是否可以设置 为3.3Vout?   

我们想知道每个通道的最大可编程电压和最大输出电流

Buck1-3     

LDO1-10.

WLDO1-3

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    我将对此进行研究、并尽快向您提供反馈。

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raymundo-San
    感谢你的答复。
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raymundo-San

    感谢您的支持。

    我在数据表中找到电流信息、如下所示。
    请告诉我们每个通道的可编程电压范围。

    降压通道1: 800mA?(此说明仅适用于 Page1功能)
    降压通道2: 800mA?(此说明仅适用于 Page1功能)
    降压通道3: 800mA?(此说明仅适用于 Page1功能)
    LDO1: 300mA
    LDO2: 300mA
    LDO3: 300mA
    LDO4: 80mA
    LDO5: 300mA
    LDO6: 300mA
    LDO7: 300mA
    LDO8: 80mA
    LDO9: 300mA
    LDO10: 300mA
    WLDO1:300mA
    WLDO2:300mA
    WLDO3:300mA

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    我很难为您跟踪这些信息。 但是、我可以确认所有三个降压转换器都可以支持800mA、并且 WLDO 和通用 LDO 的电流能力是正确的。 我将继续搜索此信息、并在可用时提供信息。 我对拖延表示歉意。

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    您能否启动一封私人邮件、以便我向您提供您请求的信息?

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raymundo-San

    感谢您的支持。
    我已接受您的请求。