This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:升压转换器的 SW 频率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591763/tps61195-sw-frequency-of-boost-converter

器件型号:TPS61195

您好!

我的客户担心升压转换器的开关频率。

它们希望在680kHz (最小值)和750kHz (最大值)之间使用。

因为、在它们的应用中、它通过两倍或三倍谐波(NG 1.6MHz±5%)来作为噪声影响负载。

在数据表中、以800kHz (最小值) 1MHz (典型值) 1.2MHz (最大值)写入。

这意味着 TPS61195的 SW 频率精度约为20%。

Question① μ A

有没有计划?

Question② μ A

通过将温度范围(0 ~ 45度)来提高精度吗?

输入电压:4.5~21V

输出电压:40V (12个灯串,8个并联)

ILED:25mA

此致、

中仓市道一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nakamura、您好!
    如数据表中所述、确实存在20%的变化。 它来自正常分布和六西格玛要求。 数据来自-40至+85C 的所有温度范围。 如果您缩小温度范围、变化将会更好、但恐怕我们能否保证好得多。
    如果您还有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    感谢你的答复。

    我的客户希望了解软件的流畅性、即在不保证的情况下缩小温度范围。

    您能否将我显示为最后一个参考值?

    如果您有更多客户信息、我可以直接向您发送邮件吗?

    此致、

    中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taichi、
    我恐怕无法提供这些数据、我们的测试中没有这些数据。
    是的、我的电子邮件地址是 cayrss-li@ti.com、请直接发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Caryss-San

    很抱歉,我的回复太晚了。

    问题已被清除。
    即使没有数据,它也会在谐波的评估结果中变成 NG。
    他们需要在董事会上采取另一种对策。

    因此、我们将结束这个问题。

    此致、
    中仓市道一