This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案支持3个降压和1个升压

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589530/solution-support-3-buck-and-1-boost

大家好、

您是否有可在一个芯片中支持低于输出要求的解决方案?

VIN=6V

VOUT1=5V@1.5A

VOUT2=3.3V@0.3A

VOUT3=1.2V@0.3A

VOUT4 = 25V@0.1A。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    我还没有找到完美的适配器、TPS65310非常接近、但它只能升压至18V。

    如果其他人知道设备足够、请随时发表评论。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    Rick 对 TPS65310回答正确。 但是、另一种选择是使用 TPS65310升压至13.3V、然后在升压模式下使用倍压器获得25V 电压。 这可以通过额外使用2个电容器和2个二极管来实现、使用13.3假设二极管的正向压降各为0.75V、但有一些差异。 您可能可以使用肖特基二极管来最大限度地减小正向压降并相应地补偿升压。 这是否是可行的选择?

    -Raymundo Hernandez-Toscano