This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:振荡器频率总色散

Guru**** 2465180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590713/ucc2895-oscillator-frequency-total-dispersion

器件型号:UCC2895

您好!

我正在设计中使用德州仪器的 UCC2895DW。

我对 数据表中给出的振荡器频率分散有疑问。

在数据表第4页中、«振荡器频率分散、我们是否必须考虑    在整个线路温度范围@ μ V+/- 5.4%»25°C»和«+/-5%?

(如需相关信息,可通过计算 +/- 27kHz 变化@500kHz 获得+/-5.4%@25°C)

或者«频率总变化»包括色散@25°C 吗?

另外、还给出了影响振荡器频率的色散、例如 VCT (峰值)、VCT (谷值)和 VRT、如 数据表第8页所示(见下图):

« @    »°C»+«5%的跨线、温度范围包括 VRT、VCT (峰值)和 VCT (谷值)色散、+/-5.4%色散吗 ?

或者、是否 必须在总振荡器频率分散中添加" VRT、VCT (峰值)和 VCT (谷值)"?

提前感谢您。

是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yves、

    已联系控制员团队的一名工程师、并将很快回复您的查询。 感谢您关注适合您设计的 TI 解决方案。

    此致、

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的玉米饼、我需要与测试工程师合作以找到这些问题的答案、请给我们几天时间、我们会再回来的。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可以得到一些答案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yves、您好!

    我认为接下来的第一行是设置振荡器的初始精度、因此第二行是预期的线路和温度变化。 因此、总精度是乘法。 为了使第一行捕获在生产中测试的内容、而第二行由设计保证、无法进行生产测试、就像这样描述。 并且在 VRT/VCT (PEAK)/VCT (DAley)…上没有数据

    谢谢
    Oliver