This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:方框图说明

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591797/lm5050-1-block-diagram-explanation

器件型号:LM5050-1

请帮助我了解电路的以下部分:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shiv、

    我对这个问题在我们团队中的裂缝中出现表示歉意。 我们努力争取24小时的响应时间、我们希望这种孤立的情况不会阻止您再次使用 E2E。

    我知道 LM5050的方框图一开始可能会令人困惑。

    您所看到的是具有35uA 电流偏置的差分放大器。 由于一个 BJT 的基极连接到 IN 引脚-30mV、另一个则连接到 OUT 引脚、这意味着如果这些引脚之间的电压差小于30mV、则将栅极设置为下拉。

    请注意、该方框图稍微偏离了一点、30mV 对应于正向调节阈值规格、在12V 输入下为22mV (典型值)。 同样、反向比较器块附近显示的30mV 也关闭-它应该为28mV (典型值)。

    但是、LM5050的基本功能可以简化为以下三种陈述:

    如果 IN–OUT > 22mV、则增加栅极电压
    如果 IN–OUT < 22mV、则降低栅极电压
    如果 IN–OUT <-28mV、则通过强下拉将 GATE 拉至 IN。

    谢谢、
    Alex