This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78z100:编程后监测计不会跟踪、除非在电池放电后应用复位

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588872/bq78z100-gauge-does-not-track-after-programming-unless-reset-is-applied-after-batteries-are-discharged

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在采用电池编程程序、其中对新电池进行编程(使用带有 golden srec 文件的固件更新)、然后将其放电至空、然后发运给客户。  通常情况下、电池中的电池单元组装有30-50%的电容。 我们看到、除非在电池放电时应用复位、否则充电状态不会跟踪。  我们不希望对电池过度放电、因此我们会在大约6.9V 的电压下停止放电。  电池充满电、电压为8.2至8.4V。  以下是其中一节电池的数据:

电压 充电状态
进行编程 7.459 57%
放电后 7.05 57%
复位后 7.05 19%

我的黄金映像或编程过程是否有问题?  在电池放电后是否必须应用复位、或者在电池放电后是否需要执行编程?

我已为我的黄金映像附加了文件。  

-Yan

e2e.ti.com/.../bq78z100image_5F00_gg_5F00_csv.txte2e.ti.com/.../bq78z100image_5F00_srec.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yan、
    您是否也可以附加您的 gggg 文件。

    您应该检查的一件事是确保您的 V、I、T 测量正确。 如果没有、则运行校准。 此外、您是否为单元使用了正确的 chem id、并且正确完成了学习周期? 学习是在 EVM 上还是在实际电路板上完成? 您的电路板可能具有一些迹线电阻。 数据闪存中有一个参数、可在监测计中对其进行编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V、I 和 T 正在测量我的预期值。  实际上、放电后重置电量监测计后、电量监测计的跟踪效果会相当好。  SoC 在充满电时可升至100%- 8.3V、在完全放电时可降至0或5% 6.9V。  电流看起来也很合理、因为监测计在放电时报告的电流大约为0.8A。  这是合理的、因为电池容量为10.4mAh、完全放电大约需要12小时。

    Chem ID 也被正确选择。  这是一个三星电池、我们在 bqStudio 中找到了确切的电池。 但是、我们将电池组件外包给第三方、电池返回到密封外壳中。  因此、我们没有打开电池来验证汇编器是否将我们指定的电池放入电池中。  但是,这个装配体已经相当好了,我们确实信任它们。

    至于学习周期、我确实对黄金电池执行了完全放电-休息-充电-休息-和放电。 但是、更新状态从未变为6、但 SOC 跟踪得很好。  实际上、我已经尝试过十多次电荷循环、状态从未更新到6。  因此、黄金映像具有状态更新4、但确实经历了学习周期。  您能想到会导致这种情况的任何其他因素吗?  无论 SOC 如何、是否应能够应用复位?

    这是 again.e2e.ti.com/.../4478.bq78z100image_5F00_gg_5F00_csv.txt 的.gg 文件

    -Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 对此进行了任何更新?