This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:带 webench 的 LM5116设计

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589442/webench-tools-lm5116-lm5116-design-with-webench

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 LM5116在 WebBench 设计工具中设计48V 至12V/20A 降压转换器、但对于20安培没有结果、但允许的设计最大电流为20安培。 您能否给我发送符合这些规格的设计、或者告诉我如何计算稳定性环路的组件。

AJOUHY Ayoub

电力电子、直流/直流研究人员  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我经常看到这种情况、Webench 无法找到合适的 FET。 也许可以升级组件选择。 我已将此主题分配给相应的应用支持工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:AJOUHY Ayoub、

    我创建此设计是为了参考该问题、由于温度过高、未选择 FET、因此产生了误差。 为了与240W 输出功率和相应温度保持一致、我们尚未为此器件实施 FET 散热器算法。 这就是为什么设计不能针对您的工作条件创建的原因。 我尝试减小 Iout、发现我可以创建一个选择 FET 的设计、条件是输入电压为48V、输出电压为12V (13.5A 输出电流)、Ta 30°C。

    这是我们目前设计中的一个限制、一旦我们添加了对该器件的支持、我将告诉您。

    谢谢、

    Anupriya