This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:创建 GG 文件和充电不足

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618043/bq20z45-r1-creating-a-gg-file-and-under-charging

器件型号:bq20z45-R1

我正在尝试对锂电池进行充电不足、以故意降低其容量。  我似乎无法获取 TI 器件来了解容量、电量监测计、显示正确的 RSOC 等  TI 的某个人能否查看我的文件并为我提供一些指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到 e2e 线程附加的 gg 文件。 您是否已验证您的细胞是否具有良好的 ChemID 匹配并完成了优化周期? 这些项目对于精确监测至关重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们使用了生产中使用的电池、并使用相同的配置降低了充电电压等 更新状态等于"e"。我可以通过电子邮件发送它吗? 我不想公开分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您具体更改了哪些 DataFlash 参数?

    您是否在更改重置命令后发送了复位命令、以确保在某些命令需要时将其从 DF 复制到 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了电池的充电电压、标称电压和容量。