您好!
我正在尝试为96个电池组添加和设计电量监测计功能。 是否有任何 IC 可用于此类应用? 我可以使用你们拥有的电量监测计 IC 之一并将其串联使用吗?
谢谢、
Carlos
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试为96个电池组添加和设计电量监测计功能。 是否有任何 IC 可用于此类应用? 我可以使用你们拥有的电量监测计 IC 之一并将其串联使用吗?
谢谢、
Carlos
如果对监测计的结果进行一些调节、可以考虑使用 bq34z100-G1或 bq34110。 它们可以测量高压电池组的顶部、并使用开关电阻分压器进行分压、并且可以为整个电池组提供电量监测。 这些器件本身支持高达65V 的堆叠、但您可以进行调节以处理更高的堆叠电压(即、诱使监测计认为堆叠的电压更低、然后相应地将堆叠产生的结果相乘)。 随着分压比增大、监测的分辨率会变差、因此根据您的分辨率需求、这可能是不可接受的。
尊敬的 Carlos:
我还没有进行确定检查、但您能否修改 EVM 是令人怀疑的。 您的电压会高得多、即使您更改了分压器设置、您仍可能会有其他细分区域、例如控制 FET 不处理新电压范围、或者处理电压的迹线和电介质。 如果您愿意、您可以随时尝试、但如果它不起作用、我不会感到惊讶。
EVM 已将指令闪存(即程序代码)和数据闪存(即设置)设为默认值。 您可能不需要重新刷写指令闪存、但需要更改数据闪存值以匹配您的配置。 这将要求您仔细阅读 TRM、通常需要针对特定应用调整许多设置。 我建议在初始阶段(与 ev2400一起)使用 bqStudio、因为您可以在完成参数之前对其进行许多更改。
Terry