This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:使用电池无法为系统供电

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217, TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620943/tps65217-use-battery-can-not-power-on-the-system

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3352

降级器、

在系统设计中使用 TPS65217C+AM3352时,TPS65217C 使用电池作为电源输入,并且无法加电,VSYS 没有输出。 当我使用 AC 或 USB 输入时、它通常可以加电、为什么会加电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abner:

    Thread 已分配给该设备的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abner、

    当 BAT 是系统的唯一电源时、TPS65217需要在 PB_IN 引脚上有一个下降边沿来开始上电序列。

    在 TPS65217CEVM 上、这是一个物理按钮、您可以在施加电池电压后按下该按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的建议、我发现一个文件图、在低电平状态下、PB_IN 至少为50ms、在低电平状态下、PB-IN 的最长时间是多少? 是否有明确的定义?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abner、

    PB_IN 可变为低电平的最大时间取决于 PB_IN 何时生成复位、复位时间为8秒。 如果 PB_IN 连续保持低电平、TPS65217将每8秒复位一次。

    使用物理按钮的替代方法是将 PGOOD 输出信号路由到 PB_IN 输入引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brian:

    但当我在 PB_IN 上使用超过1.5s 的低电平时,TPS65217通常无法启动,原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abner、

    您是否在电池连接到 BAT 引脚之前将 PB_IN 引脚保持在低电平? 如果是、您可能需要等待电池连接后、因为 PB_IN 引脚指示它需要 PB_IN 引脚上的高电平至低电平边沿。

    BAT 引脚上的电压是多少? BAT 电压需要高于 UVLO (默认值= 3.3V)才能被识别为良好的电池

    此外、您是否检查以确保 PWR_EN 引脚处于高电平? 如果 PWR_EN 引脚不是高电平、TPS65217将每5秒进行一次电源循环(断电、然后上电)。

    如果在检查这些项目后仍有问题、请附上示波器屏幕截图(显示 BAT、PB_IN、PWR_EN 和 LDO1电压)、否则我无法进一步调试此问题。