This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53819A:我们是否可以检查输出电容器是否会影响 TPS53819开关频率?

Guru**** 2557000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616121/tps53819a-may-we-check-if-output-capacitor-will-impact-tps53819-switch-ferquency

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TPS53819

你(们)好,先生

我们是否可以检查输出电容器是否会影响 TPS53819开关频率?

我的客户没有 PMBus、因此他们使用的频率为425KHz、但他们在更改输出电容器时作出响应、然后频率将发生变化。

                                                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    频率是否在空载或满载时发生变化? 它的变化量是多少?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电容器通常不会对开关频率产生太大的影响。 对于 DCAP2、有一个内部自适应导通时间发生器和滞后关断时间控制。 没有传统的振荡器。 输出电容不会影响导通时间、但我对关断时间的影响非常小。 它不是导致频率变化的一阶因素。