This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:将此 EVM 用于600W 无线电源传输

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618088/ucc27714evm-551-using-this-evm-for-600w-wireless-power-transfer

器件型号:UCC27714EVM-551
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好!

我的想法是使用支持无线电源传输的 TX 和 RX 线圈替换此 EVM 上的电源变压器。 但是、由于空间和频率限制、我只能在初级侧提供60uH 的磁化电感和16uH 的漏电感、但在次级侧使用中心抽头时、我仍然可以保持21:1的匝数比。 MathCAD 设计工具建议在电感器开关频率为600kHz (转换器开关频率为300kHz)时使用 Lm = 2.8mH 和 Llk = 4uH。 为了补偿无线电源传输设置中的低磁化电感和高漏电感、您能否就我需要进行的设计更改提出建议? 如果您认为此练习是徒劳的、您能否建议使用 TI 的任何其他高功率无线(10kW - 15kW)功率传输控制器以及相应的参考设计?

谢谢、

Hema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hema、您好!
    相应的工程师已分配到此帖子、应尽快回复。
    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hema

    极小的磁化会对功率器件的选择和效率造成损害。 您应该选择非常大的功率器件、因为峰值电流会因为非常小而无法实现 ZVS 而增加。 建议使用 UCC28950的设计工具。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hema、

    如果您对无线电源设计没有其他疑问、我将结束本次主题。 您可以通过回复或在无线 e2e 论坛中创建新主题帖来重新打开此主题帖。

    谢谢、