This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660:

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621296/tps2660-tps2660

器件型号:TPS2660

请参阅 SLVA833 。

在第3页中、当施加±500V、2Ω μ s 浪涌脉冲时、TVS D1中的输入电压钳位到最大±44v。

问题1:施加±500V、2Ω μ s 浪涌脉冲、最大电流约为250A?

问题2:通过 D1 SMCJ28CA 的最大电流是多少?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用2欧姆施加500V 浪涌时、峰值电流将为250A、但实际上电缆阻抗将约为1欧姆或2欧姆(1米电缆)、实际上您将看到约125A。

    通常、对于10/1000US 峰值脉冲电流规格约为35A、但对于8/20US 脉冲、在59V 时约为169A。 (ST Micro 在其数据表中指定、并非每个制造商都这样做)

    有关8/20uS 峰值脉冲电流额定值、请参阅 ST micro 数据表。

    http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ed/51/0b/1f/07/5e/42/1e/CD00001367.pdf/files/CD00001367.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001367.pdf

    要计算其他浪涌电平下的最大钳位电压、请使用以下公式:VCLmax = VCL - RD x (IPP - IPPappli)、其中 IPPappli 是应用中的浪涌电流。

    此处、根据电缆阻抗(1或2欧姆)、峰值电流 在实践中可能约为125A、使用上述降额公式、钳位电压将约为50V。

    但请再次注意、我们建议 VIN-GND 上的电容值为2.2uF、这在浪涌期间会有所增加。

    考虑到所有这些、实际上钳位电压将约为44V。

    如果您需要进一步的支持、请发送电子邮件至 karikalan@ti.com。 您要查看的最终用例是什么?

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然有一些疑问。
    对于此 TPS2660解决方案、应提供20 AWG 的直流电源电缆、根据 AWG 标准、该电缆的阻值约为0.0333 Ω/m、我们可能忽略这一极小的电阻。
    当使用2欧姆电阻施加500V 浪涌时、峰值电流仍将约为250A、而不是约为125A。 我认为是这样、对吧? 感谢您的支持!

    en.wikipedia.org/.../American_wire_gauge
    实际上、电缆阻抗将约为1欧姆或2欧姆(1米电缆)???