This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS659114未使用的引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621670/tps65911-unused-pin-for-tps659114

器件型号:TPS65911

你(们)好

客户设置上有一些未使用的引脚。

即 VCC3和 VCC6。 (LDO1和 LDO2、LDO6和 LDO7以及 LDO8)

在这种情况下、我有一些问题、如下所示。

如果不使用 VCC3、我们如何配置 VCC3和 LDO6~LDO8?

  如果未使用 VCC3、可以将其连接到电源? LDO6~LDO8可以保持开路?  

如果不使用 VCC6、如何配置 VCC6和 LDO1~LDO2?  

  如果未使用 VCC6、可以将其接地?  LDO1~LDO2可以保持开路?  

如果我们不使用 VCC3和 VCC6、NRESPWRON 如何工作?

  NRESPWRON 是否忽略 LDO1和 LDO2、LDO6~LDO8?

请告诉我们、如果这些引脚未使用、我们应该如何设置这些引脚。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您在前两个点上是正确的;输入可以接地、输出可以保持浮动。

    至于 NRESPWRON 引脚、我认为 VCC3或 VCC6不应产生任何影响。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我再次很抱歉。 我想再次确认。


    我知道 VCC3和 VCC6不会影响 NRESPWRON。

    如果我们不使用 VCC3和 VCC6、这是否意味着 LDO1、LDO2、LDO6~8的输出不会影响 NRESPWRON?


    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你是对的。 LDO1、LDO2、LDO6~8的输出将不会对 NRESPWRON 产生任何影响。 NRESPWRON 引脚只监测系统电源 VCC7。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick–San、

    非常感谢您的快速回复。
    (很抱歉、我有这么多查询。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、

    这一点没有问题。 我很乐意提供帮助。

    谢谢、
    Nick