This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:电流感应线路的布局

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620247/tps53679-layout-of-current-sense-line

器件型号:TPS53679

大家好。

我对数据表中的图8-3有一个问题。
图8-3. 功率级电流感应差分对布局示例。

您建议对电流感应线路(VREF_P 和 ACSPx)进行配对

如果我们将电流感测线路连接到菊花链、  是否存在问题?

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    通过菊花链式连接电流感测线路、您是否意味着将 ASCP1连接到 ASCP2与 ACSP3、依此类推、仅将一个电流感测信号路由回 TPS53679?

    如果是这种情况、您绝对不能这样做。 控制器必须能够单独感测每个相电流、以确保适当的电流平衡。 每个功率级不会向控制器发回相同的信号。 如果只有一个相位处于活动状态且发生较大的负载阶跃、TPS53679将监测所有相电流信号、以了解何时开启下一个相位。

    如果没有这些信息、稳压器甚至启动、将无法正常调节。

    谢谢、

    Carmen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    我们不确定您所指的是哪种菊花链。 但我们强烈建议将 VREF_P 和 CSPx 布线为从控制器到功率级的差分对。 此差分对布线将为您提供精确的输出电流读数、出色的电流平衡和环路稳定性。

    谢谢、

    Nancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carmen San、 Nancy San

    感谢您的支持。
    我明白了。

    很抱歉我还有一个问题。
    请告诉我以下几点。
    每条线的线宽(VREF_P 和 ACSPx)
    VREF_P 和 ACSPx 之间的线间隙

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carmen San、 Nancy San

    我的问题如何?

    请给我您的评论。

    请告诉我以下几点。
    每条线的线宽(VREF_P 和 ACSPx)
    VREF_P 和 ACSPx 之间的线间隙距离

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    每条线的宽度为10mil。 一对 VREF_Pand ACSPx 以差分方式进行布线、两者之间的间距为5mil、 两对之间的间距为25mil (最近距离)。

    请参见下图。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy San

    感谢您的快速响应。
    我了解了每条线 的宽度。

    抱歉、您的意思是"最近的距离"?
    5密耳最佳吗?

    >>参见下图
     您是否附加了某张图片?  

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    我不知道为什么我不能把这张图纸附在这里。 最接近的距离表示两对之间的最小距离。
    请发送电子邮件至 nancy_zhang@ti.com。 我将向您发送路由图。

    谢谢、
    Nancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nancy

    我想知道 TPS53679 和线对感应线路之间的布局(图8)

    我不知道 VREF 与 ACSPx 一起写入线对的六个分支点。

    请告诉我建议。
    如果您有图片或文件、请向我发送电子邮件。
    电子邮件:ogane-s@clv.macnica.co.jp

    此致、
    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    VREF 6分支点位于控制器侧、我将在您的电子邮件中发送图片。

    谢谢、

    Nancy