This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A:关于 K 值

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620342/ucc2818a-about-the-k-value

器件型号:UCC2818A

你好。
我对 UCC 2818A 有疑问。

问题1.
KIS 乘法器增益常数。
K = 1/V 是什么意思?
问题2.
数据表 P15
我认为图5是 K = 1时电路每个部分的值。
当考虑 K = 1.5时、应更改电路的哪一部分?

感谢 you.e2e.ti.com/.../Microsoft-PowerPoint-_2D00_-UCC2818A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masazumi、
    乘法器输入的单位为(伏特)*(安培)/(伏特平方)=安培/伏特
    输出以安培为单位。
    因此、增益以(安培)/(安培/伏)为单位
    我认为增益常数实际上应该以伏特为单位、而不是以1/伏特为单位。
    我不理解您的第二个问题。 由于 PFC 是闭环系统、乘法器输出设置系统的功率需求。
    这意味着、如果乘法器输出往往由于增益较高而增加、则输出电压往往会增加、进而会降低误差放大器的输出。 因此、乘法器的输入将减小、这会降低乘法器输出。 这反过来又使输出电压恢复到稳压状态。 如果乘法器增益发生变化、则无需更改电路
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有疑问。

    数据表 P7
    增益常数(K) 0.5 (最小值) 1 (典型值) 1.5 (最大值)

    在发货时如何测试此值?
    我们需要测量实际 K 值波动的大小并将其反映在设计中。
    因此、我想使测量方法相同。
    另外、您是否会获得有关 K 值实际波动的分布数据?
    由于 K 值的变化、我们很难进行设计。

    谢谢你。