This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压应用问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618934/about-buck-application-question

主题中讨论的其他器件:TPS54302

大家好、

我是否可以知道 TI 降压转换器如何检测 CCM 转换 DCM?

TPS54302监控器电感器电流下降到500mA 后会进入 DCM,因为电流模式控制?

一般规则是,CCM 和 DCM 运行的阈值取决于电感电流的纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请参阅脉冲跳跃模式的说明。

    当峰值电感器电流通常低于500mA 时、器件进入脉冲跳跃模式。 当器件处于脉冲跳跃模式时、误差放大器输出电压被钳位、从而防止高侧集成 MOSFET 开关。 峰值电感器电流必须升至500mA 以上并退出脉冲跳跃模式。

    在跳跃模式期间、高侧 MOSFET 被停止、输出电流有可能下降至零、这与 DCM 的运行方式相似。

    Ryan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    误差放大器的输出是钳位到低钳位电压还是高钳位电压?
    根据我的理解、为了节省输入功率、它应该在轻负载运行时达到较低的钳位电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的关注。 是的 、为了节省输入功率、它会在轻负载运行时达到较低的钳位电压、谢谢。