This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:缺少 UCD3138斜坡完成中断

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621146/ucd3138-ucd3138-ramp-complete-interrupt-missing

器件型号:UCD3138

您好!

我在程序中设置斜坡完成中断、但似乎并不总是获得中断。 我执行上升10次、但获得中断3或4次。 使用此中断是否有一些棘手问题?

谢谢、

Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还有一个问题。 读取 RAMPSTAT 寄存器时是否清零? 如果在程序中、读取该寄存器是为了获取除 RAMP_COMP_INT_STATUS 之外的其他位、RAMP_COMP_INT_STATUS 位是否会保持其值?

    谢谢、

    Julie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julie、让我检查一下这个问题、然后返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    读出时很清楚、我检查了设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ian! 这说明了一切。