Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EM1402EVM 主题中讨论的其他器件:EMB1428Q、
您好!
1) 1)在哪种情况下、EMB1428的 EN 引脚将变为高电平? 即使从 EMB1428返回的数据为0xA1、我也不会测量 EN 引脚变为高电平。
2)当 MCU 向 EMB1428发送0x00时,从 EMB1428返回的代码 是什么? b0可能 是对的?
此致、