This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:设定 UC2825的频率值

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621097/uc2825-setting-the-frequency-value-of-uc2825

器件型号:UC2825

你(们)好

我的客户将 设置 频率=130kHz (Rt=7.5kHz、CT=2200pF)。

请允许我 对 所附数字进行详细说明、以确保正确无误。

① μ A

 这是 Rt 的范围吗?

②、③

 您能不能③这些值(②= 5kΩ μ V、= 500Hz)?

e2e.ti.com/.../UC2825.pdf

此致、

横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:
    很抱歉、我看不到您所附的数字。

    此致
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

    很抱歉、我再次附上了文档。

    e2e.ti.com/.../UC2825.pptx

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank - San
    很抱歉、请允许我向您进一步提问。
    是否有计算开关频率的公式?
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉按下、但我能得到这些问题的答案吗?

    此致、

    横田洋三

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生、您好!
    没有用于计算开关频率的公式、但您可以参考数据表第6页的 RT 与频率间的关系图、选择 RT 和 CT 以获得预期的开关频率。

    此致
    弗兰克