This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:GDK 能否与单节 LiFePO4 (6000mAh)配合使用

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620645/bq27gdk000evm-can-the-gdk-be-used-with-a-single-cell-lifepo4-6000mah

器件型号:BQ27GDK000EVM

该指南指出、最小充电电压为 3.504V、这在 CV 充电期间是可以的、但在单节 LiFePO4电池的大多数 CC 充电部件期间是不可以的。

我假设最小充电电压是指 CV 设置、而不是实际充电电压、对吧?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的 CV 不能低于该阈值、因此如果您需要 LFP 电池的较低充电电压、我建议使用电源为电池充电。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    感谢您的回复。 我的问题不在于 CV 模式期间的电压(对于 LFP 电池为3.65V)、而在于电池放电后的 CC 模式: 在充电周期开始时、充电电压大约为2.5V (对于 LFP)、这低于 GDK 的3.504V 最低充电电压。 但是、即使是正常的锂聚合物也可以放电至3V、因此我猜3.504V 的最小充电电压实际上只会恢复到 CV 模式的充电电压设置。

    您的想法?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 而在 CC 下、CV 电压无关紧要。 您只能使用 CV、在您的电池电压达到3.65V 后、CV 将变为3.65V

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!