This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138固件 Setup_ID Fusion Digital Power Studio

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619759/ucd3138-ucd3138-firmware-setup_id-fusion-digital-power-studio

器件型号:UCD3138

您好!

是否有方法为 GUI 指定特定前端+ CLA + DPWM 模块?

具体而言、我需要 FE0 + CLA1 + DPWM3

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与其他一些工程师进行了初步讨论、想知道您在前端/CLA / DPWM 配置方面尝试使用 GUI 的目的是什么? 这是否用于补偿? 哪种拓扑?

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、这用于 PFC 补偿
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法指定补偿参数、但是您可以使用离线示例项目、并在完成 PID 调整后单击按钮以查看"View Coeff "C" Code"。  然后、您可以将其放入固件中、并对所引用的筛选器进行一些细微修改。  采样输出如下:

    //箱限制
    

    Filter1Regs.FILTERNL0.bit.LIMIT0 = 8;
    Filter1Regs.FILTERNL0.bit.LIMIP1 = 16;
    Filter1Regs.FILTERNL1.bit.LIMIT2=24;
    Filter1Regs.FILTERNL1.bit.limit3 = 32;
    Filter1Regs.FILTERNL2.bit.LIMIT4 = 40;
    Filter1Regs.FILTERNL2.bit.LIMIT5 = 48;

    //箱系数分配
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN0_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN0_ALP= 0

    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN1_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN1_ALP= 0;

    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN2_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN2_alpha = 0;

    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN3_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN3_alpha = 0;

    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN4_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN4_ALP= 0;

    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN5_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN5_alpha = 0;

    Filter1Regs.COEFCONFIG.bit.BIN6_CONFIG = 0;//设置 A
    Filter1Regs.COEFCONFIG.BIN6_ALP= 0;

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解、谢谢。 我一直在手动更改与 GUI 不匹配的参数。 GUI 非常方便地验证仿真波特图上的更改。 每次手动更正参数都容易出错、因为我可能会查看与 UCD3138中实际情况不匹配的波特图。
    我假设 GUI 缺少我之前提到的 FE0 + CLA1 + DPWM3组合配置的灵活性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通用补偿器是我们希望在将来添加的内容、但我现在不知道日期。

    Amiel