This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600EVM:非运行"充电完成"状态[/PG LED =低电平&STAT LED =关闭]

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621272/bq24600evm-non-operating-charge-complete-state-pg-led-low-stat-led-off

器件型号:BQ24600EVM
主题中讨论的其他器件:bq24600

我使用了"BQ24600 EVM 板(HPA421Rev B)"。

2.我设置电路下的参数。

 1) 1)我使用了"3S 锂聚合物电池组(500mAh)"。 因此、对于交换的 R14 - 100Kohm / R15 - 20kohm、设置"Vbat = 12.6V"

*输出电压*

VOUT = 2.1 *(1 +(100 / 20)
输出电压= 12.6V

 2) 2)我使用了"3S 锂聚合物电池组(500mAh)"。 因此、"ISET = 0.22A"设置用于交换 R21 - 270Kohm / R18 - 20Kohm / R2 - 0.05

*充电电流*

viset =(20 /(270 + 20))* 3.3

COUT = viset /(20 * RSR)
          = 0.22/1

输出电流= 0.22A

 3) 3) I 跳线设置和输入功率  

 - JP1:BATDRV_IN

​ - JP2:ACDRV_IN ​

​ -JP3:VREF 打开

​ -JP4:CHGEN 打开

​ - JP5:LED PWR = VPULLUP ​

 -电源 :充电 电流为0.2A 时的 DC15V 输入

 ​ 

问题

 1)正在进行的充电正常:(/PG =低电平、STAT = ON)

 2)充电错误正常:(/PG =低电平、STAT =闪烁0.5Hz)

 3) 3)充电完成为 NG

 -当前状态:(/PG =低电平、STAT =闪烁而不是0.5Hz)

 -电源状态:  充电时的 DC15V 输入0.2A <->未 充电时的 DC15V 输入0.0A

4、希望这个问题能得到解决。 请帮帮你。

*波形文件(输入电源打开)

* Wave File (待机)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能描述您如何完成充电测试?

    您还能在问题发生时提供充电电流、VFB、VBAT 和 STAT 的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能描述一下您如何完成充电测试吗?
    -我看一下 LED 灯(/PG 和 STAT)。 如果充电完成/PG LED 亮起且 STAT LED 熄灭。
    -数据表中 bq24600的此 STAT 引脚定义

    2.您还能在问题发生时提供充电电流、VFB、VBAT 和 STAT 的波形吗?
    -Probe1 (黄色):VFB
    -Probe2 (天蓝色):统计
    - Probe3 (紫色):VBAT

    1)待机+电池组(无输入电源、仅电池组)
    -Probe1 (黄色):1.99V
    -Probe2 (天蓝色):0.5V
    -Probe3 (紫色):12.4V


    2) 2) Input_Power_On +电池组
    - Probe1 (黄色):1.8V ~ 2.0V
    -Probe2 (天蓝色):0.5V ~ 2V
    -Probe3 (紫色):大约12.0V ~ 12.4V


    *因此、如果电池充电完成、Probe2 (天蓝色)为0V (低电平)。 但是、Probe2 (skyblue)被改变为0V 至2V

    *波形的非附加捕获文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Jing Zou

    我将 clik 错误地错误地设置 为更多按钮 (至... 垃圾邮件...) 抱歉。 抱歉....。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KoungSu、

    我们能够看到或打开您的示波器捕获。 我们尝试同时使用 Chrome 和 IE、但两者都不起作用。 您是否使用工具栏中的"插入/编辑介质"或"插入文件"按钮附加波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jing Zou

    工具栏中的"插入/编辑介质"或"插入文件"按钮在哪里?
    I.m 找不到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Jing Zou

    1.您能描述一下您如何完成充电测试吗?
    -我看一下 LED 灯(/PG 和 STAT)。 如果充电完成/PG LED 亮起且 STAT LED 熄灭。
    - 数据表中 bq24600的此 STAT 引脚定义

    2.您还能在问题发生时提供充电电流、VFB、VBAT 和 STAT 的波形吗?
    -Probe1 (黄色):VFB
    -Probe2 (天蓝色):统计
    - Probe3 (紫色):VBAT

    1)待机+电池组(无输入电源、仅电池组)
    -Probe1 (黄色):1.99V
    -Probe2 (天蓝色):0.0V
    -Probe3 (紫色):12.4V


    2) 2) Input_Power_On +电池组
    - Probe1 (黄色):1.8V ~ 2.0V
    -Probe2 (天蓝色):0.5V ~ 2V
    -Probe3 (紫色):大约12.0V ~ 12.4V


    *因此、如果电池充电完成、Probe2 (天蓝色)为0V (低电平)。 但是、Probe2 (skyblue)被改变为0V 至2V

    3) 3) Input_Power_Off + Battery Pack =待机
     -Probe1 (黄色):2.00V
     -Probe2 (天蓝色):0.0V  
     -Probe3 (紫色):12.4V



     *感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否使用真实电池进行测试? 还是使用电子负载? 如果可能、请使用真实电池进行测试、以查看问题是否仍然存在。

    2.从示波器捕获中可以看到、从充电到无充电的压降很大。 您能否确保从电池电源连接到 EVM 的电缆尽可能短?

    3.是否有与电池并联的系统负载? 有三个级别的 VBAT 和 VFB 电压来自示波器捕获、用于解决该问题。 此模式看起来不是由充电器引起的。 请在测试时移除负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 Jing Zou

    1.您是否使用真实电池进行测试? 还是使用电子负载? 如果可能、请使用真实电池进行测试、以查看问题是否仍然存在。

     答:是的,我使用的是真实电池。

    2.从示波器捕获中可以看到、从充电到无充电的压降很大。 您能否确保从电池电源连接到 EVM 的电缆尽可能短?

    A:EVM 至电池短路。

    3.是否有与电池并联的系统负载? 有三个级别的 VBAT 和 VFB 电压来自示波器捕获、用于解决该问题。 此模式看起来不是由充电器引起的。 请在测试时移除负载。  

    答:我始终没有负载、

    仅电源-> EVM ->实际电池组处于测试状态。

    也许、在电池组中操作 PCM 电路?? …………

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对充电电流是否有捕获?  

    我上面提到的所有条件都基于电池内部阻抗稳定的假设。 但是、也有可能导致电池阻抗变化或导致问题的电池组内的保护电路。