This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085EVM-764:开关不稳定

Guru**** 2326500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620221/tlv62085evm-764-switching-is-not-stable

器件型号:TLV62085EVM-764

您好!

我已确认 TLV 62085 EVM-764的工作原理。
我将附上我测量的数据、但我不知道、请告诉我。
我没有更改 EVM 部件的常数。 VIN 为5V。
随附的数据测量 SW 引脚。
开关稳定、直到 IOUT 为400mA。 但是、它不会进一步稳定。
这是 EVM 的正确行为吗? 如果您要测量 SW 波形、请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    您是否会分享您的应用的原理图和布局?
    如果您希望对其保密、请告知您的电子邮件、我们将与您私下联系。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    非常抱歉、我没有看到您在谈论我们的 EVM。 您的输出电容器似乎有点降额(这可能是由于其生产批次、直流电压或温度造成的)。 如果您并行添加10uF、情况很可能会变得更好。 尝试此操作并让我知道结果。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我向 EVM 添加了两个10uF。
    结果是可更改的、但不稳定。 它稳定在400mA、
    但它在这之上不是稳定的。
    更改后的点在频率上从1800mA 稳定至1MHz。
    您的测量结果是否相同?

    (添加了电容器)
    GRM21BR60J106KE19B
    0805、X5R、10uF、6.3V

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    我正在处理这个。 我很快会回来的!

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解了为什么使用 EVM 时开关操作不稳定?
    或者它在您的测量中是稳定的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    我发现一个 EVM 报告了与您发现的问题相同的问题。 我用相同值和相同10V 直流额定值的新电容器更改了输入和输出电容器(C1=10uF 和 C2=22uF)、现在一切都正常。 我还移除了 C5并使用了一个外部大容量电容。 请从您的角度尝试、并告诉我。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用以下内容确认了该操作。
    1、移除 C5并添加大容量电容。
    μF 电容与之前的测量值相同、在 C 3和 C 4中增加了10 μ F 电容。 电容器的型号与上次相同。
    因为它没有22uF/10V 的电容器。

    附加测量结果。 如所附的波形所示、开关是稳定的。 但是、移除 C3和 C4将不会稳定。
    因此、我将再次询问您。
    使用陶瓷电容器 C5的原因是什么? 我认为这个因素很好。
    输出电容器22uF 是否足够? 对于最初实现的电容器、您告诉我、以前会有降额效应。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    我们似乎已经达到了这一点。 首先、是的、当您有一个0.47uH 电感器时、输出电容器必须至少为22uF (如数据表中的表所示)。 因此、如果您的输出电容器由于电压甚至老化而降额、那么您会得到该不稳定。

    关于 C5、我仍在调查中。 确保 C5的效果不同于典型输入电容器、而是 C1。 实际上、这已经被设计成大容量电容器、以便稳定 EVM 的输入电源。

    我会在找到解释后立即回来。

    此致、
    Emmanuel