This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:TPS61178电感器额定电流公式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616310/tps61178-tps61178-inductor-current-rating-formula

器件型号:TPS61178

尊敬的 TI:

我正在设计升压电源、但我对计算电感器额定电流的公式中的冲突感到有点困惑。

从第19页的数据表中、有2个 IPEAK 公式给出了截然不同的答案。 从 eq 8开始。 我得到的结果为12.64A、而来自 eq 10。 我得到23.1A。 这对于我的设计而言、电感器尺寸有很大的不同。 我应该使用哪一个以及差异的原因。

我的输入参数为输入电压12V、输出电压15V、输出电流7.5A、Fsw 2MHz、L 2.2uH

数据表还指出、可编程开关峰值电流在首页上为"高达10A"、而在第12页上为15A。 哪一个是正确的。

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

Neil Donaldson

Ellex Medical Pty Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到了您的问题。 我将在本周内提出我的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    公式(8)和公式(10)是相同的。 eq 10只是更详细的信息。 我建议在您的应用中使用1MHz 或更低的开关频率。
    如果为1MHz、则峰值电流为10.55A。
    该器件在7.5A 输出条件下的热性能是一个问题。 我建议您应用 EVM 进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的回复。

    这两个公式给出了不同的答案。 公式10的确是8的更详细版本的一部分、但有一个不同。 公式(10)的第一部分不是扩展、正是该部分导致电流要求耗尽。

    公式10(1-D)*n 第一部分的分母  使电流的增加远远超过 Iin 公式(9)。 我只能假设公式中存在一些错误。

    以下是计算结果

    IOUT/(1-D)*n = 7.5/(1-0.63)*0.9 = 22.52A (现在使用公式(9),该公式应是等效的

    Vout*Iout/Vin*n =15*7.5/12*0.9 =10.55

    我有了开关电流限制为2.5A 的 EVM 模块、我认为可以交换电阻器以获得更高的电流限制

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么在计算中 D 为0.63? 它应为1 - VOUT/VIN。

    EVM 中的输入峰值电流限制为8A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    数据表中未给出占空比公式、因此我们使用了数据表(自动 PFM)中的图18中的值、对于9.2A 的开关电流限制、该值大约为63%。

    您提到的公式没有给出任何有意义的答案、1- Vout/Vin = 1-15/12 =-0.25。

    上限取决于 T OFF_MIN、其值为140ns。 如果以2MHz 运行、则最大占空比为(500-140)/500

    或者说72%、我们已使用了该开关电流的63%。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、对于拼写错误、它应该是 D = 1- VIN/VOUT。
    为什么必须将频率设置为2MHz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    我们以快速的速度运行它、以保持 PCB 面积更小、速度更快、电感器和输出电容器更小。
    采用公式 D = 1-VIN/VOUT 的 D 值将不正确、因为它仅为0.2 (20%)、看起来太低、不考虑电流消耗或计算中必须包含的频率。
    此致

    Neil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个更精确的公式是 D=1- Eff*VIN/VOUT,Eff 是效率,因此较低的效率会导致更高的占空比。 占空比与开关频率无关。