This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:UVLO 阈值测试

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617812/tps82085-uvlo-threshold-test

器件型号:TPS82085

我们正在使用降压转换器 TPS82085、我们在测试 UVLO 阈值时遇到了问题。

我们将该器件与以下组件配合使用:

输入电容:陶瓷22uF +电介质10uF

输出电容:22 μ F

FB 电阻:VOUT 和 FB 之间为82.5K、FB 和 GND 之间为162K (这意味着 VOUT 应为1.2V)

PG 电阻:VOUT 和 PG 之间为499K。

起初、我们将器件与上述组件一起使用、我们看到、在测试 UVLO 下降沿阈值时、我们收到的 UVLO 阈值为1.9V、低于最小值2.1V。

发生这种情况后、我们尝试移除陶瓷输入电容器、并使用介电10uF 输入电容器、但结果保持不变。

然后、我们尝试移除 了电介质 输入电容器、并保持没有任何输入电容器、但结果仍然保持不变。

然后、我们还移除了输出电容、并获得2.2V 下降沿 UVLO 阈值的良好结果。 不料、上升沿阈值超出规格-比2.5V 高几 mV、这是最大值 数据表中的值。

之后、我们在没有任何外围组件(无电容器或电阻器)的情况下执行了相同的测试、并将 FB 直接连接到 VOUT。 下降沿阈值在规格范围内、但上升沿超出规格。 为了解决这个问题、我们添加了一个10uF 陶瓷输入电容器、它解决了这个问题、但是输出电压不稳定。

然后、我们返回到具有上述外围组件的电路。 我们从上述实验中扣除了问题源于输出电容器。 我们返回了10uF 的输出陶瓷电容器。 下降沿的结果良好、但输出电压跟随输入电压、直到输出电压下降的 UVLO。  

您对此行为是否有任何解释?

谢谢你

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布一些测量波形? 在 IC/EVM 之外、您的测试设置是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    您是否能够解决此问题或是否仍需要帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用了 Agilent B1500测试设备。  

    对于 Vuvlo 压降、我们从3V 开始、降至1.5V

    电压逐渐降低5mV、延迟为50ms。

    在导通顺序方面、首先我们接地、然后打开 Vin、然后在对 Vout 进行采样时增加电压以启用1.5V。

     

    对于 Vuvlo 上升、我们从0V 开始、到3V

    电压逐渐增加60mV、延迟为150ms。

    在导通顺序方面、首先接地、然后接通电压 Vin、然后在对 Vout 进行采样时增加电压以启用1.5V。   

     

    谢谢、Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eli 提供的详细信息。 您是否有可以共享的这些测试波形?

    此外、如何确定 UVLO 电平? 您在寻找什么信号或条件?

    EN 是否与测试中的 Vin 绑定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从我的组织内发送任何图片。

    我使用 Agilent B1500通过触发 Vout 的上升/下降来确定 UVLO。

    EN 连接到 Vin。

    谢谢、Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、很难调试。

    您应该能够以正常的闭环方式测量常规 EVM 上的 UVLO 电平。 您的 Vin 斜坡速度需要足够慢、以便准确测量 IC 打开/关闭的点(即开始开关并斜升 Vout 之前)。 增加一个小(50mA)负载也许有助于更好地在下降沿上精确地确定阈值。

    UVLO 级别在您的应用中是否重要? 您的输入电源和电压范围是多少?