This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317M:LM317MDCY 原理图审核

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617420/lm317m-lm317mdcy-schematics-review

器件型号:LM317M

您好!

下面是用于12v 输入到2.5V 输出(使用 LM317MDCY 的线性稳压器)的原理图。

我想查看设计并提供您宝贵的反馈。

提前感谢

此致、

Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    原理图看起来正常、但电流电平是多少? 您可能会遇到一些散热问题。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    输入为12V、1A、输出为2.5V、500mA。

    此外、我需要确认用于反向电流保护的二极管 D5和 D7满足所有要求。
    正在等待您的回复。

    此致、
    Ananthesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我是否可以知道出现热问题的原因?
    如何解决上述原理图中的问题、以及在 CAD 设计过程中应如何处理?

    此致、
    Ananthesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    温和的余数!!

    此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ananthesh、您好!

    很抱歉耽误时间-热问题是由于结温升高而导致的高功率耗散(12V - 2.5V)* 0.5A * 66.8C/W = 317C。

    可以使用较大的封装、不同的冷却方法(如风扇)或直流/直流转换器来避免热问题。

    戴维