This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Quest 8320 EP 3233

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617005/quest-for-8320-ep-3233

主题中讨论的其他器件:LM317

朋友们、您好!

我想寻找 8320 EP 3233产品类型、这是我公司的一款电源设备、最近由美国在1970年代设计和组装。  

损坏的器件是 TI 生产的芯片、电子芯片的类型为8320 EP 3233。

此电子芯片可能太旧、无法找到其数据表文档。 我们猜它可能是一种电压稳压器、如 LM317。 但它已经不起作用了,所以我们无法确认。

该电源用于信号检测设备、而不是用于军用设备。 我希望您能帮助我们找到一些有关"8320 EP3233"的相关数据表、或者提供替代产品。

正在等待您的回复!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    我担心该器件太旧、无法找到它的数据表。 您能否提供包含器件和附近组件/布线的电路板图片?

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     David、

    感谢您的回答。 随附的图片。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享!

    作为3引脚稳压器、您可能需要查看我们的一些器件、例如 LM317、以了解它们是否仍可正常工作、但请记住、如果不了解这些器件的更多信息、则很难判断它们是否仍然有效。
    但基于丝印、该丝印似乎表示具有 Q 而非 U (A Q 通常是 BJT、而 U 通常是 IC)的器件、这些器件可以是分立式组件。 您能否检查并确保这些不是 BJT?

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
     
    感谢你的答复。
     
    在 PCB 的顶层、确实有一些 BJT、如 Q19、Q13、Q14。  也许这些晶体管是电压或电流反馈电路的一部分。  电源具有相当高的输出精度。 因此、晶体管可能是反馈电路的一部分。  
    但是,我们很想知道一些替代产品是否可以替代该稳压器( 8320 EP3233 )。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助。 如果您可以查找8320 EP3233的内部数据库、我可以找到替代产品。 如果您能帮我找到其中的一些数据表、您将不胜感激。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    正如我所说的那样,我没有什么可以挖起的。

    戴维