This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P-Q1:FMEA 数据

Guru**** 2465680 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P-Q1, LP5907-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616323/tlv713p-q1-fmea-data

器件型号:TLV713P-Q1
主题中讨论的其他器件: LP5907-Q1

大家好、团队成员。

您是否拥有 TLV713P-Q1的 FMEA 数据?

数据用于检查器   件在任何引脚开路或任意两个相邻引脚之间短路时是否会导致任何严重问题(着火或冒烟)。  

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件具有内置的短路保护功能、可防止 Vout 对地短路、因此该器件将正常工作。

    如果 Vout 短接至 Vin 且 Vin 大于3.6V (根据绝对最大值表)、器件将损坏。

    ENABLE 可接地或输入电压/输出 电压并正常工作、这取决于您是否处于绝对最大值表内。

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David。
    我需要 SNVA739A (LP5907-Q1引脚 FMEA)等格式、您有没有?
    www.ti.com/.../snva739a

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您的时间-我们没有相同格式的可用文件。